Schmalz

Manipulation manuelle • Logistique • Cartons • Tubes de levage par le vide JumboFlex

Le tube de levage par le vide JumboFlex facilite la préparation des commandes dans un centre logistique de télécommunications

Dans le cadre de la préparation des commandes, des cartons sont prélevés d'un magasin grande hauteur moderne puis envoyés sur une ligne de préparation des commandes. Jusqu'ici, les cartons, qui pèsent jusqu'à 25 kg, étaient déplacés manuellement par les collaborateurs. En raison du nombre élevé de cartons à manipuler, des temps de cycle courts et un déplacement rapide des cartons sont essentiels pour l'entreprise. Le principal objectif était de soulager les collaborateurs et de réduire ainsi les temps d'absence. La solution devait pouvoir être utilisée pour les quatre stations de préparation.

Le tube de levage par le vide JumboFlex a permis de trouver la solution optimale pour prélever ou préparer rapidement et simultanément les cartons de manière ergonomique. La commande simple d'une seule main permet à l'employé de scanner la marchandise parallèlement. Le dispositif de levage à ventouse double convient pour tous les types de carton, qu'ils soient collés, cerclés ou ouverts. La préparation logistique des commandes chez Hama est entièrement réalisée par quatre tubes de levage par le vide JumboFlex de Schmalz. Ces quatre tubes de levage sont installés sur chacun des quatre postes de travail. La combinaison avec une poutre roulante en aluminium SRA permet de couvrir de manière optimale la totalité de la zone de préparation des commandes.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier