Piastra matrix MPL
- Base del sistema modulare per la lavorazione del metallo e della plastica
- Per il bloccaggio a bassa distorsione di pezzi piatti
- Adattabile a tutte le comuni tabelle delle macchine
Per la lavorazione del metallo i pezzi in metallo devono essere bloccati e trattenuti in un centro di lavorazione CNC.
L'applicazione mostra una piastra Matrix su un centro di lavorazione CNC per la lavorazione del metallo. È fissata sul tavolo della macchina mediante bloccaggi meccanici. Grazie al vuoto, il sottile lato inferiore del pezzo può essere bloccato senza indugio in modo preciso, consentendo così un'efficace lavorazione a 5 assi in un unico bloccaggio. Per la produzione di vuoto, viene utilizzato il gruppo per il vuoto VAGG di Schmalz. La struttura compatta consente l'impiego mobile, nonché lo spostamento ergonomico sul luogo d'impiego mediante una maniglia e le rotelle.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.