Schmalz

Bridager • Métal / Tôle • Plaques métalliques • Systèmes de bridage par le vide

Bridage efficace de cubes en aluminium à l'aide de la plaque matrice de bridage par le vide

Dans le secteur du traitement du métal, des pièces métalliques doivent être serrées et maintenues dans un centre d'usinage CNC.

La présente application illustre une plaque matrice utilisée sur un centre d'usinage du métal à commande CNC. Celle-ci est fixée sur la table de machine à l'aide de dispositifs de serrage mécaniques. Grâce au vide, la face inférieure de la pièce à paroi fine peut être serrée avec précision et sans être déformée. Ceci permet un usinage efficace sur cinq axes sans devoir brider les pièces plusieurs fois. La puissante unité de vide VAGG de Schmalz assure la génération du vide. Sa construction compacte garantit une mobilité d'utilisation et elle peut être déplacée de façon ergonomique sur le lieu d'exploitation grâce à une poignée et des roulettes.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier