Tecnologia del vuoto per il settore della logistica

Soluzione per la movimentazione flessibile per la logistica interna e la distribuzione

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita

La logistica è una dei settori in crescita costante a livello mondiale. Gli esperti affermano inoltre che questo settore continuerà a crescere anche in futuro. Le cause per il continuo successo economico della logistica sono da ricercare nella globalizzazione e nel commercio online.

Di conseguenza le sfide per il settore sono varie e complesse e naturalmente interessano sia la tecnologia per il vuoto: Merci di dimensioni, pesi e posizioni diverse devono essere prelevate singolarmente o a strati per poter poi essere trasportate. Alcuni prodotti sono estremamente porosi, altri invece si deformano durante la movimentazione. Le superfici possono essere coperte da nastri o reggiature. Inoltre c’è il fattore tempo che rappresenta una costante per tutte le aziende del settore.

Schmalz sviluppa componenti per il vuoto e sistemi di movimentazione personalizzati per campi di applicazioni diversi per il settore della logistica. In questo modo i clienti possono migliorare la loro produttività e migliorare la sicurezza e l’ergonomia nel posto di lavoro.


Soluzione con tecnologia del vuoto per il settore della logistica

LOGISTICA DI DISTRIBUZIONE

LOGISTICA INTERNA

I sollevatori a vuoto e le gru a scorrimento fluido rendono i processi manuali più ergonomici

Sollevatori a vuoto e gru per la logistica


Tecnica del vuoto nella pratica

Vision & Handling Set 3D-R per raggiungere la scatola

Sapere più
Sistema di presa per lattine

Il sistema di presa per strati SPZ con schiuma combinata consente la movimentazione a strati di lattine

Sapere più
Componenti per sacchi

Ventosa per sacchi SG Schmalz per la movimentazione di sacchi

Sapere più
Sistema di presa per strati di prodotto

Sistema di presa a vuoto per strati SPZ-M-C per la pallettizzazione e la depallettizzazione di strati di prodotti

Sapere più
Sistema di presa per cartoni

Sistema di presa a vuoto per strati SPZ-M-C per movimentare una vasta gamma di prodotti

Sapere più
Sistema di presa per vasetti di vetro

Sistema di presa a vuoto per strati SPZ per la pallettizzazione e la depallettizzazione di strati diversi di prodotto

Sapere più

Altri componenti e sistemi di presa in azione

La nostra mediateca vi porta in pochi clic agli esempi di applicazione del vostro settore - facile da usare, informativo e pratico.

Avvia ora altri video