Tecnologia del vuoto per il settore della plastica

Prelievo di pezzi di plastica calda senza lasciare impronte

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita

Nell’industria della lavorazione delle materie plastiche vengono utilizzate per la produzione granulati, polveri, stampi, fibre, pellicole o semilavorati.  A seconda delle necessità le materie plastiche devono essere adeguate alle diverse condizioni.  La resistenza alla temperatura, l’elasticità e la resistenza alle sostanze chimiche fanno si che le materie plastiche siano insostituibili per l’industria.  Grazie alla loro versatilità, oggi le materie plastiche possono essere impiegate in quasi tutti i settori.  Le materie plastiche rappresentano una componente importante per quasi tutti i settori industriali e vengono utilizzate come materiale di imballaggio, isolante o materiale per l’industria automobilistica.

Per la movimentazione delle materie plastiche Schmalz offre diverse soluzione con tecnologia del vuoto: I materiali appositamente sviluppati per resistere alle alte temperature permettono la movimentazione di pezzi spesso caldi senza lasciare su questi alcuna traccia. I generatori di vuoto in dimensioni ridottissime permettono di realizzare processi estremamente dinamici e sicuri.

Requisiti per la tecnologia del vuoto

Resistenza alla temperatura
Le parti in plastica sono spesso ancora molto calde quando vengono rimosse dalla macchina, per cui le ventose convenzionali non possono essere utilizzate. Le ventose di Schmalz in materiale ad alta temperatura HT1, appositamente sviluppato, sono resistenti al calore fino a 170 °C e sono quindi ideali per la manipolazione di parti in plastica.

Verniciabilità del pezzo
Le ventose spesso lasciano segni invisibili sulla superficie durante la manipolazione, in modo che la vernice non aderisca a queste aree in seguito. Con speciali materiali a ventosa, Schmalz rende possibile la verniciatura di pezzi senza lacune anche dopo la manipolazione.

Basso imprinting
I pezzi a parete sottile richiedono una manipolazione particolarmente delicata senza deformazioni permanenti. Le ventose piatte SGPN di Schmalz hanno un volume intrinseco molto basso e una superficie di appoggio sul lato inferiore, in modo da evitare rientranze e rigonfiamenti nel pezzo da lavorare.

Processi dinamici
I generatori di vuoto sono spesso troppo grandi per essere montati direttamente sul luogo di utilizzo. La tubazione necessaria per questo motivo comporta di solito un maggiore consumo di aria compressa. Per evitare queste perdite, gli espulsori in linea Schmalz possono essere integrati direttamente nella linea di tubi flessibili e possono essere utilizzati anche in spazi ristretti.

I sollevatori a vuoto e le gru a scorrimento fluido rendono i processi manuali più ergonomici

Sollevatori a vuoto e gru per l'industria delle materie plastiche