Schmalz

범용성이 우수한 다단 노즐 콤팩트 이젝터 SCPL

슈말츠의 다단 노즐 콤팩트 이젝터 SCPL은 높은 흡입 용량과 다양한 장치 옵션으로 범용적으로 사용할 수 있습니다. SCPL은 다양한 작업물을 안전하게 핸들링할 수 있도록 도와주며, 필요에 따라 모듈식으로 확장할 수 있습니다.

높은 흡입 유량의 다단 노즐 콤팩트 이젝터 SCPL는 골판지 및 포장재와 같은 다공성 작업물을 쉽게 핸들링 할 수 있습니다.

다단 노즐 콤팩트 이젝터 SCPL은 다공성/비다공성, 대형/소형 작업물에 모두 적용할 수 있으며, 다양한 공정에 파라미터값을 유연하게 설정할 수 있습니다. 흡입 유량이 높아서 골판지 및 포장재와 같은 다공성 작업물을 쉽게 이동시킬 수 있으며, 옵션으로 제공되는 에너지 세이빙 기능을 사용하면 유리나 시트메탈과 같이 흡착이 쉽지 않은 작업물도 효과적으로 핸들링할 수 있습니다. SCPL에는 다단 노즐 기술이 적용되어 낮은 압축 공기 소비로 효율적으로 진공을 생성할 수 있습니다. 이 기능 덕분에 다단 노즐 콤팩트 이젝터 SCPL은 에너지 소비를 최적화하면서 높은 흡입 유량이 필요한 공정에서 뛰어난 성능을 발휘합니다.

또 다른 적용 가능한 공정은 부분 점유가 가능한 대형 진공 시스템입니다. 다단 노즐 콤팩트 이젝터 SCPL는 다공성 작업물을 흡착할 때 발생하는 누기를 보정하고 진공 수준을 일정하게 유지합니다. 또한, 표면 그리핑 시스템 및 흡입 트래버스와 결합하여 많은 양의 에어를 한꺼번에 배출합니다.

가드 포함

슈말츠는 밸브 기술과 진공 모니터링 기능을 장치에 통합하여 작업자가 진공 시스템 제어를 위한 외부 솔루션을 사용하지 않아도 됩니다. 콤팩트 이젝터는 통합된 M12 커넥터를 통해 중앙에서 제어할 수 있어 작업을 빠르고 간편하게 시작할 수 있습니다. 콤팩트 이젝터는 기본 모델인 SCPLb 또는 모니터링 버전인 SCPLc로 사용할 수 있습니다. 후자의 경우 통합 밸브와 진공 스위치를 제어하기 위한 전기 연결부와 LED 디스플레이가 있습니다. 모든 장치는 IP54 보호 등급을 획득했습니다.

보도 자료

Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.

schmalz@schmalz.co.kr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.