Schmalz

SCPL çok kademeli kompakt ejektör: esnek ve çok yönlü

Yüksek vakum kapasitesi ve çok sayıda ekipman seçeneği, Schmalz'ın SCPL çok kademeli kompakt ejektörünü üniversal olarak uygulanabilir hale getirir. Farklı iş parçalarını güvenli bir şekilde işler ve gerektiğinde modüler bir şekilde genişletilebilir.

SCPL çok kademeli kompakt ejektör, yüksek verimli vakumlama kabiliyeti sayesinde karton ve benzeri olan gözenekli malzemelerin üstesinden kolaylıkla gelir.

Gözenekli veya hava geçirmez olsun, büyük veya küçük olsun: SCPL çok kademeli kompakt ejektör, çok çeşitli parametrelere esnek bir şekilde uyum sağlar. Yüksek vakumlama sayesinde karton ve ambalaj malzemeleri gibi gözenekli iş parçalarını kolaylıkla taşır. Opsiyonel hava tasarrufu regülasyonu, cam veya sac metal gibi malzemelerin bile verimli bir şekilde taşınmasını sağlar. Schmalz, çok kademeli nozullar sayesinde düşük basınçlı havayla verimli vakum üretimi sağlar. Sonuç olarak  SCPL, enerji tüketimini optimize ederken yüksek hacimli iş süreçlerinde etkileyici performans sağlar.

Bir diğer olası uygulama ise kısmi doluluk oranına sahip büyük vakum sistemleridir. Burada kompakt ejektörler, farklı hava geçirgenliğine sahip iş parçalarını taşıma esnasında meydana gelen kaçakları ve akışları telafi eder ve vakum seviyesini sabit tutar. Yüzey kavrama sistemleri ve vakum traversleri ile birlikte bu çok yönlü ejektörler büyük hacimleri de birlikte tahliye eder.

Koruma dahil

Schmalz, valf teknolojisini ve vakum izlemeyi cihaza entegre etmiştir - bu nedenle operatörler vakum sistemini kontrol etmek için harici çözümlere ihtiyaç duymazlar. Kompakt ejektör, işlemlerin hızlı ve kolay bir şekilde başlatılması için entegre bir M12 konnektör aracılığıyla merkezi olarak kontrol edilebilir. Kompakt ejektör ya temel model SCPLb ya da izlenen model SCPLc olarak mevcuttur. İkincisi, entegre valfleri ve vakum anahtarını kontrol etmek için bir elektrik bağlantısının yanı sıra bir LED ekrana sahiptir. Tüm cihazlar IP54 emniyet becerisine /değerine sahiptir.

Basın iletişim

Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.

schmalz@schmalz.com.tr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.