Schmalz

Éjecteur compact multi-étagé SCPL : un outil souple et polyvalent

Grâce à sa forte capacité d'aspiration et à ses nombreuses options d'équipement, l'éjecteur compact multi-étagé SCPL de Schmalz est d'une utilisation universelle. Il manipule différentes pièces dans le cadre d'un procédé fiable et peut être conservé de manière modulaire en cas d'exigence.

Grâce à sa forte capacité d'aspiration, l'éjecteur multi-étagé compact SCPL traite aisément les matières poreuses telles que le carton et les matériaux de conditionnement.

Poreux ou étanche à l'aspiration, grand ou petit : l'éjecteur compact multi-étagé SCPL s'ajuste de manière souple à un large éventail de paramètres de procédé. Grâce à sa forte capacité d'aspiration, il déplace aisément les pièces poreuses telles que le carton et les matières de conditionnement. Une régulation de l'air en option lui permet de manipuler efficacement même les matières étanches à l'aspiration telles que le verre ou la plaque tôle. Schmalz s'appuie sur des buses à plusieurs étages et exécute ainsi une génération du vide efficace avec une faible consommation d'air comprimé. Le résultat : SCPL impressionne dans les procédés avec des exigences de High Flow tout en optimisant la consommation en énergie.

Une autre application possible est celle des grands systèmes de vide à occupation partielle. Dans ce cas, les éjecteurs compacts compensent les flux de fuite qui se produisent lors de la manipulation de pièces ayant une perméabilité à l'air différente et maintiennent le niveau de vide constant. En combinaison avec des systèmes de préhension de surface et des traverses d'aspiration, ces appareils polyvalents permettent également d'évacuer de grands volumes à l'unisson.

Protection incluse

Schmalz a intégré la technologie des vannes et la surveillance du vide dans le dispositif - les opérateurs peuvent donc se passer de solutions externes pour la commande du système de vide. L'éjecteur compact peut être commandé au centre via un connecteur M12 intégré - pour une mise en service simple et rapide. L'éjecteur compact est livrable soit dans le modèle basique SCPLb, soit dans la variante surveillée SCPLc. Ce dernier dispose d'une connexion électrique pour la commande des vannes intégrées et du vacuostat, ainsi que d'un affichage LED. Tous les dispositifs sont exécutés avec un type de protection IP54.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.