Schmalz

Eiettore compatto multi-stadio SCPL: flessibile per tutti i tipi di utilizzo

L'elevata capacità di aspirazione e le numerose opzioni di equipaggiamento rendono l'eiettore compatto multi-stadio SCPL di Schmalz universalmente applicabile. Gestisce pezzi diversi in un processo sicuro e, se necessario, può essere ampliato in modo modulare.

Grazie alla sua elevata capacità di aspirazione, l'eiettore multi-stadio compatto SCPL gestisce con facilità materiali porosi come cartone e materiali da imballaggio.

Poroso o a tenuta di aspirazione, grande o piccolo: l'eiettore compatto multi-stadio SCPL si adatta con flessibilità a un'ampia gamma di parametri di processo. Grazie alla sua elevata capacità di aspirazione, movimenta con facilità pezzi porosi come cartone e materiali da imballaggio. Un dispositivo opzionale di risparmio dell'aria consente di gestire in modo efficiente anche materiali a tenuta di aspirazione come vetro o fogli di lamiere. Schmalz si affida a ugelli multistadio e esegue così una generazione di vuoto efficiente con un basso consumo d'aria compressa. Il risultato: SCPL convince nei processi con elevate esigenze di flusso e ottimizza il consumo di energia.

Un'altra possibile applicazione è rappresentata dai grandi sistemi di vuoto con occupazione parziale. In questo caso, gli eiettori compatti compensano i flussi di perdita che si verificano durante l'handling di pezzi con diversa permeabilità all'aria e mantengono costante il livello di vuoto. In combinazione con sistemi di presa e traverse di aspirazione, questi eiettori tuttofare evacuano anche grandi volumi all'unisono.

Guardia inclusa

Schmalz ha integrato la tecnologia della valvola di controllo e il controllo del vuoto all'interno del dispositivo: gli operatori possono quindi rinunciare a soluzioni esterne con tecnologia del sistema di vuoto. L'eiettore compatto può essere controllato a livello centrale tramite un connettore M12 integrato, per una messa in funzione rapida e semplice. L'eiettore compatto è disponibile nel modello base SCPLb o nella variante monitorata SCPLc. Quest'ultima è dotata di un collegamento elettrico per il controllo delle valvole integrate e del vacuostato, nonché di un display LED. Tutti i dispositivi sono eseguiti con un grado di protezione IP54.

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.