Schmalz

Eyector multietapa compacto SCPL: todoterreno flexible

Su alta capacidad de aspiración y sus numerosas opciones de equipamiento hacen que el eyector multietapa compacto SCPL de Schmalz sea de aplicación universal. Manipula diferentes piezas en un proceso seguro y, en caso necesario, puede ampliarse modularmente.

Gracias a su alta capacidad de aspiración, el eyector compacto multietapa SCPL handling materiales porosos como cartón y materiales de envase con facilidad.

Poroso o hermético a la succión, grande o pequeño: el eyector multietapa compacto SCPL se adapta con flexibilidad a una amplia gama de parámetros de proceso. Gracias a su alta capacidad de aspiración, desplaza con facilidad piezas porosas como cartón y materiales de envase. Una regulación de ahorro de aire opcional permite manipular de forma eficiente incluso materiales con poca capacidad de aspiración, como vidrio o chapa. Schmalz apuesta por boquillas multietapa y ejecuta así una eficiente generación de vacío con un bajo consumo de aire comprimido. El resultado: SCPL convence en procesos con altas exigencias de caudal y optimiza el consumo de energía.

Otra posible aplicación son los grandes sistemas de vacío con ocupación parcial. Aquí, los eyectores compactos compensan los flujos de fuga que se producen al handling de piezas con diferente permeabilidad al aire y mantienen constante el nivel de vacío. En combinación con sistemas de ventosas superficiales y travesaños de aspiración, estos todoterreno también evacuan grandes volúmenes al unísono.

Protección incluida

Schmalz ha integrado la técnica de válvulas y la monitorización de vacío en el dispositivo - de este modo, los operadores pueden prescindir de soluciones externas para el control del sistema de vacío. El eyector compacto puede controlarse de forma central a través de un conector M12 integrado - para una puesta en marcha rápida y sencilla. El eyector compacto está disponible como modelo básico SCPLb o en la variante supervisada SCPLc. Esta última dispone de una conexión eléctrica para controlar las válvulas integradas y el vacuostato, así como de una pantalla LED. Todos los dispositivos se ejecutan con un tipo de protección IP54.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta