Schmalz

Grúa giratoria mural

Las grúas giratorias murales de Schmalz son muy versátiles y pueden combinarse con un polipasto de cadena, un polipasto de cable, equilibradores de cable y otros elevadores.

Las grúas giratorias murales tienen un ángulo de rotación de 180° y se instalan sobre una columna o pared ya existente. Esto garantiza un aprovechamiento óptimo del espacio de la nave. Schmalz ofrece diversas soluciones para el montaje de la grúa, adaptadas a las condiciones locales del cliente. Los soportes de pared, desarrollados especialmente para el montaje del brazo de la grúa montada en pared, facilitan el montaje.

Para las grúas giratorias, con un peso máximo de 1.000 kg, se utilizan rieles de aluminio. Esto garantiza una flexibilidad óptima y permite una elevación y manipulación seguras. Para capacidades de elevación superiores a 1 t, se pueden utilizar perfiles de rodadura de acero.

Ventajas de una grúa giratoria mural de aluminio

  • El perfil de rodadura de aluminio para grúa y el alojamiento giratorio contribuyen a un trabajo ergonómico y sin fatiga

  • Fácil montaje mediante un soporte de pared o una abrazadera (por ejemplo, en una columna de la nave)

  • Aprovechamiento óptimo de las condiciones existentes en la sala

  • Alta velocidad de trabajo y posicionamiento muy preciso

  • Componentes de alta calidad y resistentes al desgaste

  • Diseño moderno con perfiles de superficie anodizada

Productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.