Schmalz

Tecnología de vacío para la industria de madera

Para distintas superficies y condiciones de aplicación duras

Técnica de vacío para la automatización

En los procesos automatizados se utiliza la técnica de vacío de Schmalz como sistema de ventosas en pórticos y robots. La solución de agarre puede ser configurada y dimensionada por el cliente mismo en base al amplio programa de componentes de vacío o adquirirse como sistema de ventosas listo para su conexión para el caso de aplicación individual.

Schmalz ha desarrollado unas ventosas para la manipulación de madera que satisfacen perfectamente las exigencias. Su forma ha sido optimizada para posibilitar la hermetización sobre las piezas rugosas y frecuentemente permeables. Sistemas de planos aspirantes y garras de vacío listos para su conexión son adecuados para las exigencias de la industria maderera. Se basan en componentes individuales que pueden dimensionarse de forma modular o individual para el caso de aplicación.

Técnica de fijación por vacío

En la fabricación de muebles y otros productos se mecanizan tableros de madera en centros de mecanizado CNC. Para este fin se sujetan los tableros planos en la máquina. Para la sujeción con técnica de fijación por vacío se aspiran las piezas desde abajo y se sujetan de forma segura. De este modo se puede mecanizar la pieza por cinco lados sin que sea necesario cambiar la sujeción en la máquina.

Schmalz ofrece un amplio programa de medios de fijación para todos los tipos de mesas y diferentes fabricantes. Para los fabricantes de máquinas e instaladores, Schmalz ofrece sistemas de fijación completos para mesas de máquina accionadas por vacío – independientes del fabricante e individuales.

Equipos de elevación y sistemas de grúa

Como las planchas de madera bruta, los recortes, las piezas, los módulos y los cuerpos pueden presentar grandes diferencias de formato, peso y calidad, Schmalz tiene en el programa para ello dos series de elevadores por vacío: tubos elevadores por vacío Jumbo y elevadores por vacío VacuMaster. Para ambas series existe un gran surtido de ventosas diferentes. Los elevadores por vacío son complementados por puentes grúa y plumas giratorias adaptados especialmente a ellos.

Consultas de productos

Levántame, NEXO.

Un exoesqueleto que no solo levanta el cuerpo, sino también el ánimo: al ayudar a los usuarios a enderezarse desde posiciones encorvadas, el exoesqueleto de flexión hacia delante NEXO Pro proporciona un alivio notable y una mayor motivación a lo largo de la jornada laboral.

Más información
Requisitos

Exigencias a la técnica de vacío

Técnica de vacío para la automatización

Prevención de capas dobles
En la manipulación de piezas porosas o permeables tales como tableros MDF o de madera aglomerada, las piezas pueden quedar adheridas durante el desapilado. En los planos aspirantes de Schmalz asegura una función de separación integrada que se interrumpa el vacío entre los tableros mediante la entrada de una corriente reducida de aire comprimido. De este modo sólo se aspira y se sujeta una pieza.

Manipulación suave en la fabricación de muebles
La manipulación de partes de muebles plantea exigencias especiales en cuanto a escasez de huellas y ausencia de daños. Sistemas de planos aspirantes de Schmalz están dotados de ventosa o una esponja hermetizante especial. La esponja hermetizante suave permite una manipulación exenta de deterioros y de huellas de modo que las piezas después del contacto con la ventosa se pueden pintar completamente. El amplio programa de productos abarca ventosas de materiales desarrollados especialmente de Schmalz.

Manipulación por capas de piezas pequeñas después del mecanizado en el procedimiento Nesting
En el caso de capas de piezas que se mecanizan en el Nesting deben agarrarse y transportarse piezas muy pequeñas en lo posible sin trabajo adicional manual. La ventosa Nesting SPZ-NG permite desapilar en un solo proceso de manipulación las capas de tablero cortadas. Varios circuitos de vacío permiten subdividir la ventosa en distintos segmentos. Así es posible conectar o desconectar en caso necesario determinados circuitos de vacío, por ejemplo, para dejar en su posición piezas individuales durante el proceso de manipulación.

Manipulación de piezas con escotaduras
En caso de piezas con grandes escotaduras como, por ejemplo, puertas con ventana se utiliza el sistema de planos aspirantes FXP/FMP. La ventosa universal está dotada con una esponja hermetizante especial y unos módulos de válvulas. Así se pueden manipular puertas con marcos estrechos y grandes aberturas.

Trabajos en entornos con mucho polvo
En la manipulación de madera aserrada, mercancía laminada, vigas, madera para la construcción, tableros CLT, palets o simplemente material de crecimiento natural, los agujeros de astas, las grietas y el material torcido con superficie rugosa dificultan el uso de soluciones estándar. El sistema de planos aspirantes FMHD patentado ha sido desarrollado especialmente para estas necesidades. El sistema de planos aspirantes FMHD se puede emplear sin problema también en un entorno desfavorable con suciedad gruesa, humedad, frío y resinas.

Manipulación de contrachapado
Las capas delgadas de madera son muy delicadas y pueden romperse fácilmente durante el transporte. Los sistemas de planos aspirantes de Schmalz aseguran una manipulación particularmente cuidadosa de las piezas inestables de modo que el contrachapado puede desapilarse y transportarse sin que se produzcan grietas.

Técnica de fijación por vacío

  • En el trabajo de la madera, la tecnología de vacío se utiliza en muchos pasos del proceso para una manipulación y sujeción eficientes. Las soluciones de manipulación automatizadas o manuales de Schmalz son especialmente adecuadas para la carga y descarga de máquinas y para la fijación de piezas.

Aumentar la flexibilidad de los centros de mecanizado CNC

  • Cualquier centro de mecanizado CNC puede reequiparse con el sistema de sujeción por vacío, independientemente del fabricante y del tipo. La modernización permite un reequipamiento rápido y flexible para los frecuentes cambios de producto, con el fin de lograr procesos de producción eficientes desde el tamaño del lote. De este modo, Schmalz ofrece una alternativa económica a la inversión en una nueva máquina.

Sujeción con vacío en el mecanizado CNC

  • El mecanizado CNC genera altas fuerzas de corte que requieren una sujeción segura. Las superficies estructuradas suponen un reto adicional. La sujeción con bloques de vacío garantiza una fijación segura de las piezas durante el mecanizado. Las placas de succión con borde de sellado de goma esponjosa opcional mejoran la fijación de las piezas estructuradas.

Equipos de elevación y sistemas de grúa

  • Manipulación de los paneles de madera - Los tableros de aglomerado revestidos requieren una manipulación suave para no dañar las superficies.
  • Separación de paneles - El serrín dificulta la manipulación al cargar y descargar las sierras y los centros de mecanizado CNC. La manipulación con vacío permite un transporte seguro y, por tanto, tiempos de ciclo cortos.

Producción y transformación de materiales derivados de la madera 

  • Apilado de paneles de madera sin recubrimiento: las ventosas de separación evitan la eliminación indeseada de las capas dobles al apilar paneles porosos.
  • Los émbolos de muelle garantizan un contacto suave con los materiales sensibles y minimizan la fuerza de arranque. 

Manipulación de piezas de madera prefabricadas

  • Los elevadores de tubos por vacío JumboErgo y los dispositivos de elevación VacuMaster permiten cargar y descargar rápidamente la carpintería. La alimentación ergonómica del material de las estaciones de encuadramiento y de las líneas de producción de paredes también es fácil de resolver con los dispositivos de manipulación por vacío.
  • Es posible girar, rotar y voltear las piezas.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta