Schmalz

Technique du vide pour le secteur du bois

Une grande variété de surfaces et des conditions d'utilisation difficiles

Technique du vide pour l'automation

Dans les processus automatisés, la technologie du vide de Schmalz est utilisée comme système de préhension sur des portails et des robots. La solution de préhension peut être configurée et adaptée par le client grâce à une large gamme de différents composants pour le vide ou être fournie sous forme de système de préhension prêt à raccorder pour l'application concernée.

Pour la manipulation du bois, Schmalz a développé des ventouses qui répondent particulièrement aux exigences de ce matière. Leur forme a été optimisée pour assurer l'adhérence sur des pièces rugueuses et souvent absorbantes. Les systèmes de préhension de surface  prêts à raccorder et les préhenseurs par le vide sont adaptés aux exigences actuelles de l'industrie du bois. Ils sont basés sur des composants individuels qui peuvent être adaptés au cas par cas et d’une manière modulaire à l'application concernée.

Technique de bridage par le vide

Dans la fabrication de meubles et d'autres produits en bois, les panneaux de bois sont traités dans des centres d'usinage CNC. Pour cela, les plaques plates sont serrées dans la machine. Lors de la fixation par technique de bridage par le vide, les pièces sont aspirées par le dessous et solidement fixées. Grâce à cela, la pièce peut être usinée sur cinq côtés sans conversion de la machine.

Schmalz propose une large gamme de systèmes de bridage pour tous les types de tables et différents fabricants. Aux fabricants de machines et fournisseurs d'équipements, Schmalz offre des systèmes de bridage complets pour tables de machine à fonctionnement par vide, et ce indépendamment du fabricant et individuellement.

Systèmes de manutention

Vu que les panneaux de bois, les flans, les pièces, les ensembles et les carcasses peuvent énormément varier en taille, poids et  texture, Schmalz a développé pour cela deux séries de systèmes de manutention par le vide : les tubes de levage par le vide Jumbo ainsi que les palonniers à ventouses VacuMaster. Les deux séries offrent aussi un large choix de différentes ventouses. Les systèmes de manutention par le vide sont complétés par des poutres roulantes et des potences pivotantes spécialement adaptées.

Demande de produit

Fais-moi décoller, NEXO.

Un exosquelette qui soulage non seulement le corps, mais aussi l'esprit : en aidant les utilisateurs à se redresser lorsqu'ils sont penchés en avant, l'exosquelette NEXO Pro dédié aux mouvements de flexion vers l'avant apporte un soulagement notable et renforce la motivation tout au long de la journée de travail.

En savoir plus
Exigences

Exigences à remplir par la technologie du vide

Technique du vide pour l'automation

Prévention des doubles couches
Lors de la manipulation de pièces poreuses ou absorbantes tels que panneaux MDF ou d'aggloméré, les pièces peuvent adhérer entre elles lors du désempilage. Sur les préhenseurs de surface de Schmalz, une fonction de séparation intégrée assure l'interruption du vide entre les plaques grâce à l'introduction d'un courant d'air comprimé limité. Ainsi, une seule pièce est aspirée et maintenue.

Manipulation délicate dans la fabrication de meubles
La manipulation de meubles pose des défis particuliers en termes d'absence de marques et de dommages. Les systèmes de préhension de surface de Schmalz sont équipés de ventouses ou d'une mousse dense spéciale. La mousse dense souple permet une manipulation sans dommage et sans empreintes, de sorte que les pièces, même après contact avec le préhenseur, peuvent être entièrement peintes. La large gamme de produits comprend aussi des ventouses en matières spécialement développés par Schmalz.

Manipulation par couches de petites pièces après un traitement par procédé Nesting
Pour les couches de pièces qui ont été traitées par Nesting, les pièces les plus petites doivent être prises et transportées de préférence sans effort manuel supplémentaire. Le préhenseur Nesting SPZ-NG permet une seule opération de manutention pour désempiler les couches de plaques découpées. Divers circuits de vide permettent de diviser le préhenseur en différents segments. Les différents circuits de vide peuvent être ainsi activés ou désactivés au besoin, par exemple pour laisser reposer certaines pièces pendant le processus de préhension.

Manipulation de pièces à évidements
Pour les pièces ayant de grands évidements telles que les portes avec inserts pour fenêtres, on utilise le système de préhension de surface FXP / FMP. Ce préhenseur universel est équipé d'une mousse dense spéciale et de modules de vanne. Cela permet la manipulation de portes à cadre étroit et à grandes ouvertures.

Travailler dans un environnement poussiéreux
Lors de la manipulation de planches, panneaux, poutres lamellées, bois de construction, plaques CLT, palettes ou tout simplement de bois naturel, les nœuds, fissures et autres surfaces irrégulières rendent difficile l'utilisation de solutions standard. Le système de préhension de surface breveté FMHD a été conçu spécialement pour ces besoins. Le système de préhension de surface FMHD peut être utilisé facilement, même dans des environnements difficiles, poussiéreux, humides, froids et résineux.

Traitement des placages
Les couches minces de bois sont très fragiles et peuvent facilement rompre pendant le transport. Lees systèmes de préhension de surface de Schmalz assurent une manipulation particulièrement délicate des pièces instables, de sorte que le placage peut être désempilé et transporté sans fissures.

Technique de bridage par le vide

  • Dans le travail du bois, la technique du vide est utilisée à de nombreuses étapes du processus pour une manipulation et un serrage efficaces. Les solutions de manipulation automatisées ou manuelles de Schmalz sont particulièrement adaptées au chargement et au déchargement des machines ainsi qu'à la fixation des pièces à usiner.

Flexibilisation des centres d'usinage CNC

  • Les systèmes de serrage par le vide permettent d'équiper ultérieurement tout centre d'usinage CNC, quels que soient le fabricant et le type. La modernisation permet un rééquipement rapide et flexible en cas de changements fréquents de produits - pour des processus de fabrication efficaces à partir de la taille d'un lot. Schmalz offre ainsi une alternative économique à l'investissement dans une nouvelle machine.

Serrage par le vide dans l'usinage CNC

  • L'usinage CNC génère des forces de coupe élevées qui nécessitent une fixation sûre. Les surfaces structurées représentent un défi supplémentaire. Les ventouses à bloc garantissent une fixation sûre des pièces pendant l'usinage. Les plaques à ventouses avec arête d'étanchéité en caoutchouc mousse en option améliorent la fixation des pièces structurées.

Systèmes de manutention

  • Manipulation de panneaux de bois - Les panneaux de particules revêtus nécessitent une manipulation délicate afin de ne pas endommager les surfaces.
  • Séparation des panneaux - La poussière de sciage complique la manipulation lors du chargement et du déchargement des scies et des centres d'usinage CNC. La manipulation par le vide permet un transport sûr et donc des temps de cycle courts.

Fabrication et traitement ultérieur de matériaux en bois 

  • Dépilage de panneaux de bois non revêtus - les ventouses de séparation empêchent l'enlèvement involontaire de doubles couches lors du dépilage de panneaux poreux.
  • Les poussoirs à ressort assurent une pose en douceur sur les matériaux sensibles et minimisent la force d'arrachement. 

Manipulation d'éléments préfabriqués en bois

  • Les tubes de levage par le vide JumboErgo et les appareils de levage VacuMaster permettent un chargement et un déchargement rapides des centres d'usinage. Les dispositifs de manipulation par le vide permettent également de résoudre facilement le problème de l'alimentation ergonomique en matériaux des stations de traverses et des chaînes de fabrication de parois.
  • Le pivotement, la rotation et le retournement des pièces sont possibles.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier