- YENI
Vakum Alan Tutucu Sistemleri FA-X / FA-M
- Otomatik paletleme, palet çıkarma, devreye alma ve sıralama için üniversal tutucular
- Boyutlar: 442 x 130 mm ila 1.432 x 130 mm
- Sızdırmazlık elemanı: sızdırmazlık süngeri, vantuzlar
Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi
Schmalz'ın vakum teknolojisi, portallarda ve robotlarda tutucu sistem olarak kullanılır. Kavrama çözümü, çok çeşitli ayrı vakum bileşenleri ile ayrı ayrı yapılandırılabilir ve tasarlanabilir veya belirli bir uygulama için bağlanmaya hazır bir kavrayıcı sistem olarak satın alınabilir.
Schmalz, ahşap işleme için sektörün gereksinimlerini fazlasıyla karşılayan vantuzlar geliştirmiştir. Şekilleri, iş parçalarının pürüzlü, genellikle gözenekli yüzeylerinde sızdırmazlığa izin verecek şekilde optimize edilmiştir. Bağlanmaya hazır alan gripper sistemleri ve spider örümcekleri, ahşap işleme endüstrisinde ortaya çıkan her türlü gereksinime uyarlanabilir. Özel bir tutucu tasarımına izin vermek için ayrı bileşenlere dayanmaktadırlar.
Vakumlu Bağlama Teknolojisi
Ahşap levhalar, mobilya ve diğer ürünleri üretmek için CNC işleme merkezlerinde işlenir. Bu işlem sırasında düz tahtalar makineye sıkıştırılır. Vakumlu bağlama teknolojisi kullanılarak, iş parçalarının alt kısmına emiş uygulanarak güvenli bir şekilde yerinde tutulur. Bu, iş parçasının makineyi değiştirmeden beş taraftan işlenmesini sağlar.
Schmalz, tüm masa tipleri ve çeşitli üreticiler için geniş bir bağlama ekipmanı yelpazesi sunmaktadır. Schmalz, makine üreticilerine ve donanımcılara vakum tahrikli makine tablaları için eksiksiz, üreticiler arası, bireyselleştirilmiş bağlama sistemleri sunar.
Vakumlu Taşıma ve Vinç Sistemleri
Kaba ahşap levhalar, kesilmiş parçalar, iş parçaları, montajlar ve mobilya gövdeleri çok çeşitli şekillere, ağırlıklara ve özelliklere sahip olabileceğinden, Schmalz iki seri vakumlu kaldırıcı sunmaktadır: vakumlu kaldırıcılar Jumbo ve vakumlu kaldırma cihazları VacuMaster. Her iki seri için de geniş bir yelpazede farklı vantuzlar mevcuttur. Özel olarak uyarlanmış vinç sistemleri ve pergel vinçler vakumlu kaldırıcıları tamamlar.
NEXO, beni yukarı kaldır.
Sadece bedeni değil, ruhu da canlandıran bir exoskeleton: Kullanıcıların eğik pozisyonlardan dik durmalarına yardımcı olan NEXO Pro öne eğilmeyi destekleyen Exoskeleton, iş günü boyunca hissedilir bir rahatlama ve daha fazla motivasyon sağlar.

Çift Katmanı Önleme
MDF veya yonga levha gibi gözenekli veya geçirgen iş parçalarını taşırken, iş parçaları istifleme sırasında birbirine yapışabilir. Schmalz'ın geniş alanlı tutucu modüllerinde, entegre bir ayırma işlevi, basınçlı hava akışını kısıtlayarak levhalar arasındaki vakumun durdurulmasını sağlar. Bu şekilde, yalnızca bir iş parçası alınır ve tutulur.
Mobilya Üretim Süreçlerinde Hassas Taşıma
Mobilyaların taşınması, az iz bırakmak ve iş parçalarının zarar görmesini önlemek için vakum teknolojisine özel gereksinimler getirir. Schmalz'ın geniş alanlı kavrama sistemleri vantuzlarla veya özel bir sızdırmazlık köpüğü ile donatılmıştır. Yumuşak sızdırmazlık köpüğü, iş parçalarının zarar görmeden veya iz bırakmadan tutulmasını mümkün kılar, böylece tutucu ile temas ettikten sonra bile daha sonra yüzey kusurları olmadan kaplanabilirler. Geniş ürün yelpazesi, Schmalz'ın özel olarak geliştirilmiş malzemelerinden yapılmış vantuzları içerir.
Yerleştirme Proseslerinde İşleme Sonrası Küçük İş Parçalarının Katmanlarının Taşınması
İç içe yerleştirme kullanılarak işlenen iş parçası katmanları için, son derece küçük münferit parçalar mümkün olduğunca az ek manuel çalışma ile alınmalı ve taşınmalıdır. SPZ-NG yerleştirme tutucusu, kesilmiş palet katmanlarını tek bir elleçleme prosedürüyle ayırmanıza olanak tanır. Farklı vakum devreleri, tutucuyu ayrı segmentlere ayırmayı mümkün kılar. Bireysel vakum devreleri, örneğin kavrama sırasında belirli iş parçalarının alınmasını önlemek için gerektiğinde açılabilir veya kapatılabilir.
Boşluklu İş Parçalarının Taşınması
Geniş alanlı kavrama sistemi FXP/FMP, pencereler için kesilmiş kapılar gibi büyük boşluklara sahip iş parçalarının taşınması için kullanılır. Üniversal tutucu, özel bir sızdırmazlık köpüğü ve valf bileşenleri ile donatılmıştır. Bu, dar çerçeveli ve geniş açıklıklı kapıların işlenmesini mümkün kılar.
Tozlu Ortamlarda Çalışma
Kereste, levha malzemeler, lamine kirişler, inşaat kerestesi, CLT levhalar, paletler veya sadece doğal malzemeler taşınırken, budak delikleri, çatlaklar ve pürüzlü yüzeylere sahip hasarlı malzemeler standart çözümlerin kullanılmasını zorlaştırabilir. Patentli geniş alanlı kavrama sistemi FMHD özellikle bu koşullar için tasarlanmıştır. Geniş alanlı kavrama sistemi FMHD, büyük kir parçacıklarının bulunduğu ortamlarda, ıslak ortamlarda, soğuk ortamlarda ve reçine ile çalışırken de zahmetsizce kullanılabilir.
Ahşap Kaplamaların Taşınması
İnce ahşap katmanlar son derece hassastır ve taşıma sırasında kolayca çatlayabilir. Schmalz geniş alanlı kavrama sistemleri, dengesiz iş parçalarının özellikle hassas bir şekilde taşınmasını sağlar, bu da kaplamaları çatlatmadan veya zarar vermeden istiflemenizi ve taşımanızı sağlar.
Ahşap işlemede vakum teknolojisi, verimli taşıma ve kelepçeleme için birçok işlem adımında kullanılır. Schmalz'ın otomatik veya manuel taşıma çözümleri özellikle makinelerin yüklenmesi ve boşaltılması ve iş parçalarının sabitlenmesi için uygundur.
CNC işleme merkezlerinin esnekliğinin artırılması
Herhangi bir CNC işleme merkezi, üreticiden ve tipten bağımsız olarak vakumlu bağlama sistemi ile donatılabilir. Modernizasyon, birinci partiden itibaren verimli üretim süreçleri için sık ürün değişikliklerine yönelik hızlı ve esnek yeniden takımlama sağlar. Schmalz böylece yeni bir makineye yatırım yapmak yerine ekonomik bir alternatif sunuyor.
CNC işlemede vakum ile bağlama
CNC işleme, güvenli bağlama gerektiren yüksek kesme kuvvetleri üretir. Yapılandırılmış yüzeyler ek bir zorluk teşkil eder. Vakum blokları ile bağlama, işleme sırasında iş parçalarının güvenli bir şekilde sabitlenmesini sağlar. İsteğe bağlı sünger kauçuk sızdırmazlık kenarına sahip vakum plakaları, yapılandırılmış iş parçalarının sabitlenmesini iyileştirir.
Ahşap panel kullanımı - Kaplamalı yonga levha, yüzey hasarını önlemek için nazik kullanım gerektirir.
Panel boyutlandırma - Testereler ve CNC işleme merkezleri yüklenirken ve boşaltılırken talaş kullanımı zorlaştırır. Vakumla taşıma, güvenli taşıma ve dolayısıyla kısa döngü süreleri sağlar.
Ahşap bazlı malzemelerin üretimi ve ileri işlenmesi
Kaplamasız ahşap bazlı panel ayırma - Ayırıcı vakumlar, gözenekli panelleri ayırırken çift katmanların istenmeyen şekilde çıkarılmasını önler.
Yaylı bağlantılar hassas malzemelere yumuşak bir dokunuş sağlar ve yırtılma kuvvetini en aza indirir.
Prefabrik ahşap parçaların taşınması
Vakumlu kaldırıcılar JumboErgo ve kaldırma cihazları VacuMaster, doğrama sistemlerinin hızlı bir şekilde yüklenmesini ve boşaltılmasını sağlar. Çerçeveleme istasyonlarının ve duvar üretim hatlarının ergonomik malzeme beslemesi de vakumlu taşıma cihazları ile kolayca çözülebilir.
İş parçalarının döndürülmesi, döndürülmesi ve döndürülmesi mümkündür.
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.