Schmalz

Manipulation dans les surfaces hygiéniques et dangereuses : tout est impeccable

Le système de manipulation vide "PalVac Sprint Hygienic", nouvellement livrable dans le portefeuille de Schmalz, déplace des charges lourdes dans les salles blanches et les surfaces hygiéniques. Grâce à une construction intelligente et à l'utilisation de matières de haute qualité, le tube levage peut être conservé rapidement et facilement, la saleté n'a aucune chance.

Que ce soit dans les salles blanches de la production pharmaceutique ou dans les surfaces hygiéniques du procédé alimentaire : Les ponts PalVac combinés aux tubes de levage sous vide PalVac Hygienic assurent une manutention ergonomique et un flux de matière efficace.

Le tube de levage par vide PalVac Sprint Hygienic aide les professionnels des surfaces hygiéniques et des salles blanches à manipuler les marchandises emballées sous film rétractable telles que les sacs, les fûts et les bidons. Il convient pour le levage et le déplacement fréquents et rapides de charges lourdes. Les surfaces en inox poli avec un sens de grain uniforme permettent de conserver la quasi-totalité des accumulations et d'assurer un bon écoulement des produits de nettoyage. Les cordons de soudure, qui sont rectifiés sans fissure ni interstice, y contribuent également. Les composants métalliques en inox V2A / SAE 304 et le tube de protection essuyable résistent à de nombreux produits de nettoyage et le système peut être démonté sans outils.

Déplacer des charges jusqu'à 50 kilogrammes

La solution de manipulation se compose d'un tube de levage par vide et d'une grue. Des connexions Tri-Clover relient l'unité de levage, le panneau de commande et le préhenseur. Les joints du préhenseur sont en silicone conforme à la FDA et utilisable directement sur les produits alimentaires. Le filtre HEPA intégré au tube de levage protège l'intérieur du tube de levage de toute contamination. Un indicateur de pression différentielle fournit des informations sur le degré de contamination des éléments filtrants, de sorte qu'un changement peut être effectué au bon moment. Une turbine électrique génère le vide qui permet de déplacer des charges allant jusqu'à 50 kilogrammes. Des ventouses adaptées les unes aux autres conviennent à différentes pièces. Le guidon de fonctionnement avec poignée en forme d'arc permet de lever, baisser et desserrer la charge.

Large rayon d'action

Les potences pivotantes en inox PalVac de Schmalz offrent le rayon d'action nécessaire au tube de levage PalVac. Également fabriquées en inox et optimisées pour l'hygiène, elles sont parfaites pour une utilisation dans toutes les surfaces où la propreté est essentielle. Le profilé en forme de grue réduit les surfaces horizontales et simplifie le nettoyage de la grue. Les grues peuvent être configurées individuellement pour différentes applications et permettent des vitesses de travail et une précision de positionnement élevées. Elles soutiennent une manutention ergonomique et sans fatigue. La colonne de potence peut être montée au sol ou au plafond, et le palier d'orientation permet des mouvements de 220 degrés. Les employés peuvent conserver la souplesse de la grue grâce à une vis de réglage. En fonction de l'application, la grue PalVac opère avec une flèche classique ou une flèche articulée.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier