Ragni di presa a vuoto SSP
- End-of-Arm-Tooling personalizzati
In una nuova linea di produzione vengono trasportati, con l'aiuto di un nastro trasportatore, pannelli di legno rivestiti verso una bordatrice. Dopo la lavorazione, i pannelli devono essere impilati in modo automatizzato su un pallet. A questo scopo, un robot industriale è stato equipaggiato con un ragno di presa a vuoto Schmalz.
Il ragno di presa a vuoto SSP è dotato di ventose speciali per l'industria del legno. Il bordo di tenuta doppio interno assicura un'ottima tenuta su superfici ruvide e lisce. La struttura speciale del lato di aspirazione inferiore consente brevissimi tempi di ciclo e la massima dinamica. Il ragno di presa a vuoto è protetto da valvole di esclusione in ogni ventosa. In caso di occupazione parziale, le ventose non occupate vengono disinserite. In questo modo è possibile movimentare pannelli di legno delle dimensioni più diverse.
Il ragno di presa a vuoto è costituito da diversi componenti singoli armonizzati tra loro: ciò permette un adattamento personalizzato ad ogni processo. Presso Schmalz, esperti consulenti di sistema si occupano del design del sistema per il vuoto e lo testano nel proprio laboratorio di prova con i pezzi originali del cliente.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.