Schmalz

Calcolo del peso di un pezzo

Per poter eseguire i calcoli successivi è importante conoscere la massa m del pezzo. La massa può essere calcolata con la seguente formula: 

m = L × B × H × ρ

m = Massa [kg]
L = Lunghezza [m]
B = Larghezza [m]
H = Altezza [m]
ρ = Densità [kg/m3]

L'esempio
m = 2,5 m × 1,25 m × 0,0025 m × 7.850 kg/m3
m = 61,33 kg

Densità dei pezzi standard

Pezzo

Densità [kg/dm3]

Acciaio

7,900

Alluminio

2,700

truciolato

0,750

Pannello in MDF

0,900

Guarnizione di altri materiali

Metalli

Densità [kg/dm3]

Piombo

11,30

Bronzo

8,83

Ottone

8,50

Titanio

4,50

Rame

8,90

Indice del fusto

Densità [kg/dm3]

Benzina

0,730

Gasolio

0,830

Olio combustibile

0,830

Olio lubrificante

0,910

Acqua

0,998

Legno massiccio

Densità [kg/dm3]

Acero

0,75

Betulla

0,65

Faggio

0,72

Quercia

0,85

Ontano

0,55

Frassino

0,75

Abete rosso

0,45

Pino

0,75

Larice

0,75

Pioppo

0,50

Teak

0,62

Altro

Densità [kg/dm3]

Compensato

da 0,60 a 0,80

Pannello a blocchi

da 0,52 a 0,65

Vetro

2,50

Vetro acrilico

1,20

Trucioli di gesso

da 1,15 a 1,25

Gesso

2,30

Calcestruzzo

2,35

Pietra naturale

2,80

Argilla

da 1,80 a 2,10

Carta

da 0,70 a 1,10

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.