Schmalz

Manipolazione manuale • Metallo / Lamiera • Fogli di lamiera • Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort per una comoda movimentazione di pannelli di lamiera

Precedentemente, il carico e lo scarico di una macchina di lavorazione a CNC con lamiere veniva effettuato manualmente da due o tre persone. Per i dipendenti questo lavoro era particolarmente faticoso e, di conseguenza, richiedeva un grande impegno fisico. Per sgravare il loro compito, si decise di acquistare un dispositivo di sollevamento a vuoto di Schmalz.

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort è idoneo per la rotazione continua di 90° dei pezzi. Il dispositivo di sollevamento viene utilizzato per il caricamento e lo scaricamento di macchine CNC con pannelli di lamiera. Il dispositivo di sollevamento consente di trasportare dei pesi fino a 500 kg. Il comfort versione consente un lavoro veloce con un comodo comando. Il dispositivo di movimentazione è equipaggiato con una gru girevole a colonna SK di Schmalz la quale, con la sua lunghezza braccio di 6.000 mm, garantisce una elevata flessibilità e completa così questo impianto.

Mostra di più
Inchiesta sul prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello