Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets • Vacuum Lifting Devices VacuMaster Comfort

Vacuum Lifting Device VacuMaster Comfort for the handling of metal sheets

In the past, the metal plates and sheet metal were manually loaded and unloaded from a CNC-controlled machine tool. This task had to be performed by two to three employees. The work was especially strenuous for the employees and demanded a great deal of effort. In order to provide some relief to the employees, the company decided to purchase a vacuum lifting device by Schmalz.

The vacuum lifting device VacuMaster Comfort is suitable for the continuous swiveling of workpieces by up to 90°. The lifting device is used for loading and unloading a CNC machine with metal plates. The lifting aid can transport weights of up to 500 kg. Its Comfort-Version make it convenient to use and allow for fast operation. The handling device is equipped with an SK slewing column crane from Schmalz. The jib length of 6,000 mm provides a high degree of flexibility to round off this system.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng