Tecnologia del vuoto per il settore del legno
Per superficie varie e condizioni di utilizzo difficili
Sul nostro sito web utilizziamo i cookie. Alcuni di essi sono tecnicamente necessari, mentre altri aiutano a migliorare il nostro sito web per voi.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Per superficie varie e condizioni di utilizzo difficili
Richiesta prodotto
Consulenti di sistema esperti la assisteranno nel dimensionamento del sistema di vuoto per i requisiti specifici del suo settore.
J. Schmalz GmbH
Johannes-Schmalz-Str. 1
72293 Glatten
Germania
T: +49 7443 2403-102
F: +49 7443 2403-399
customercenter@schmalz.de
La tecnica del vuoto di Schmalz viene applicata come sistema di presa ai portali ed ai robot impiegati nei processi di lavorazione automatizzati. La soluzione di presa può essere configurata ed implementata in modo personalizzato grazie all’ampia gamma di componenti per il vuoto. Inoltre, è possibile richiedere anche sistemi chiavi in mano per campi di applicazione individuali.
Per la movimentazione legno Schmalz ha sviluppato ventose specifiche per questi tipi di applicazioni. La costruzione delle ventose è stata ottimizzata per garantire la presa stagna e perfetta sulle superfici spesso ruvide dei pezzi. I sistemi di presa ad area e i ragni di presa pronti per l’uso sono particolarmente indicati per soddisfare le esigenze specifiche dei settori legati alla lavorazione del legno. Si basano su singoli componenti che possono essere combinati in modo modulare e personalizzato a seconda del campo di applicazione.
Eliminazione del doppio strato
Durante la movimentazione dei pezzi porosi come per esempio i pannelli MDF o in truciolato è possibile che durante la fase di impilamento questi rimangano incollati l’uno all’altro. I sistemi di presa ad area di Schmalz sono dotati di una funzione di separazione che permette l’interruzione del vuoto tra i pannelli attraverso un flusso strozzato di aria compressa. In questo modo viene aspirato e trattenuto un solo pezzo.
Movimentazione attenta nella produzione dei mobili
La movimentazione dei mobili richiede particolare attenzione perché i sistemi di presa non devono lasciare impronte né devono causare danni di nessun tipo. I sistemi di presa ad area di Schmalz sono dotati di ventose o di una spugna di tenuta speciale. La morbida schiuma di tenuta garantisce una movimentazione attenta e che non lascia alcuna impronta. In questo modo i pezzi anche dopo il contatto con il sistema di presa possono essere verniciati perfettamente. L’ampia gamma di prodotti comprende le ventose realizzate con materiali appositamente sviluppati da Schmalz.
Movimentazione di strati di piccoli pezzi dopo la lavorazione con la procedura Nesting
Gli strati di pezzi particolarmente piccoli lavorati secondo la procedura Nesting, devono essere prelevati e trasportati senza alcun intervento manuale addizionale. Il sistema di presa Nesting SPZ-NG permette di impilare i pannelli tagliati i un’unica operazione. I diversi circuiti per il vuoto permettono di suddividere il sistema di presa in singoli segmenti. Se necessario i circuiti per il vuoto possono essere attivati o disattivati, per esempio per non prelevare determinati pezzi durante le operazioni di presa.
Movimentazione di pezzi con cavità
Pezzi che presentano grandi cavità, per esempio le porte con un’apertura per il vetro, possono essere movimentati con il sistema di presa ad area FXP/FMP. Si tratta di un sistema di presa universale che è dotato di una spugna di tenuta speciale e di valvole modulari. In questo modo è possibile movimentare porte cin telai sottili e grandi aperture.
Operazioni in ambienti polverosi
La movimentazione del legname da segheria, dei pannelli, dei pannelli incollati, del legno da costruzione, dei pannelli CLT, dei pallet o del materiale cresciuto in modo naturale è spesso resa più difficile dalla presenza di fori dei rami, fenditure e superfici grezze. Per questo motivo è spesso impossibile utilizzare soluzioni standard. Il sistema di presa ad area brevettato SBX è stato sviluppato appositamente per soddisfare queste esigenze. Il sistema di presa ad area SBX può operare anche in ambienti particolarmente impegnativi e in presenza di polvere, umidità, freddo e resina.
Movimentazione dei piallacci
I sottili strati di legno sono molto delicati e possono strapparsi durante il trasporto. I sistemi di presa ad area di Schmalz garantiscono una movimentazione attenta dei pezzi instabili, in modo che per esempio i piallacci possono essere impilati e trasportati senza alcun danno.
I sollevatori a vuoto e le gru a scorrimento fluido rendono i processi manuali più ergonomici
Tecnica di bloccaggio con il vuoto per la lavorazione sicura e senza deformazione nei centri di lavorazione CNC
Componenti e sistemi di presa in azione
La nostra mediateca vi porta in pochi clic agli esempi di applicazione del vostro settore - facile da usare, informativo e pratico.