Schmalz

Nog flexibeler: Schmalz breidt de applicatiemogelijkheden van de blokzuiger VCBL-GL uit

Vacuümspecialist Schmalz heeft de VCBL-GL blokzuiger verder ontwikkeld. De nieuwe generatie overtuigt met een modulaire constructie, een uitgebreide katalogus met reservedelen en een breder toepassingsgebied - voor meer buigslapheid en lagere kosten over de hele levenscyclus.

De VCBL-GL blokzuiger is ideaal voor het opspannen van glas.

De beproefde VCBL-GL doet wat hij belooft. Schmalz ontwikkelde de blokzuiger oorspronkelijk voor het speciale slijpen en snijden van werkstukken van glas op gladde machinetafels van de Japanse vervaardiging Bando Kiko. De vacuümspecialist heeft alle standaard hoogtes die gebruikt worden in de glasindustrie standaard op voorraad. En dankzij de modulaire constructie kunnen op aanvraag ook speciale hoogtes worden gerealiseerd. Deze innovatieve oplossing is nu ook geschikt voor andere industriesegmenten, zoals steenverwerking. Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt door de nieuwe drievoudige pakking, die het vacuüm nog betrouwbaarder vasthoudt en meer biedt - vooral voor veeleisende applicaties. Met zijn hoge transversale pick-up bevestigt de zuiger ze veilig en voorzichtig - en ze kunnen droog of nat zijn.

Schmalz heeft de nieuwe versie nog modulairder ontworpen voor maximale buigslapheid: Afzonderlijke assemblages kunnen eenvoudig worden vervangen, gecombineerd of aangepast - wat ook de service en het onderhoud vergemakkelijkt. Dankzij een uitgebreide katalogus met reservedelen profiteren applicaties van een hogere beschikbaarheid en laten ze de bedrijfskosten zakken. De modulaire constructie maakt het ook mogelijk om de aankoopprijs tot 40 procent te verlagen in vergelijking met de vorige versie.

De VCBL-GL-C voor het proces van glas is leverbaar in verschillende basisgeometrieën - vierkant, rechthoekig of in speciale bouwvormen zoals driehoekig. Individuele aanvragen zijn ook mogelijk met flexibele hoogtes. Schmalz vervaardigt de bovenste zuigplaat individueel volgens de data van de klant, terwijl de basisplaat optimaal is afgestemd op het opspanvlak. Zo kan elk werkstuk efficiënt en nauwkeurig worden opgespannen.

De VCBL-GL-C biedt een speciaal hoogtepunt met zijn omkering functie: applicaties kunnen gespiegelde componenten hanteren met slechts één zuiger. Het speciale wrijvingsmateriaal zorgt voor een hoge dwarskracht absorptie en precieze bewerking, zelfs bij grote krachten. Met een hoogtetolerantie van ±0,05 millimeter, vervangbaar afdichtkoord en robuuste aluminium basismodule is de VCBL-GL nauwkeurig, zuinig en robuust. Dit maakt hem geschikt voor continubedrijf in serieproductie.

Perscontact

Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen