Schmalz

Chwyć to, co inni zostawiają

Zautomatyzowana, ekonomiczna i niezawodna obsługa delikatnych i geometrycznie nieregularnych produktów: Firma Schmalz rozszerza swoje portfolio o chwytak palcowy mGrip Basic oraz moduł kontroli SRCU Basic. Dzięki temu automatyzacja jest dostępna nawet tam, gdzie wymagana jest wysoka elastyczność i sprawność kosztowa.

Chwytak palcowy mGrip Basic wybiera szybko i trzyma niezawodnie. Nic nie jest uszkodzone ani zanieczyszczone.

Każdy, kto zajmuje się automatyzacją w branży produktów spożywczych, rolnictwie, opakowaniach lub logistyce, zna ten problem: ziemniaki, pieczywo, produkty mleczne lub towary pakowane w siatki i blistry. Towary te mają nieregularny kształt, są delikatne i różnią się rozmiarem i wagą. Konwencjonalne chwytaki mechaniczne szybko osiągają tutaj swoje granice. Firma Schmalz wypełnia tę lukę dzięki dwóm nowym rozwiązaniom: chwytakowi palcowemu mGrip Basic oraz modułowi kontroli SRCU Basic. Modele te stanowią dolną granicę wejścia na rynek i wprowadzają sprawdzoną, miękką w dotyku obsługę do branż, które wcześniej nie miały ekonomicznego dostępu do zautomatyzowanej obsługi.

Chwytak bez pozostawiania śladów

Chwytaki palcowe sterowane pneumatyką charakteryzują się większą adaptacją niż systemy mechaniczne. Chwytak palcowy mGrip Basic wykorzystuje miękkie, zmienne moduły palców o specjalnie opracowanej geometrii. Zapewniają one adaptację do kształtu artykułów bez ich uszkadzania. Odległość i położenie palców mogą być regulowane w elastyczny sposób. Dzięki temu nadaje się do aplikacji ze zróżnicowanymi produktami - takimi jak owoce i warzywa, wyroby cukiernicze i piekarnicze lub produkty pakowane w folię z tworzywa sztucznego.

Kluczową zaletą systemu modułowego jest to, że moduły palców można szybko zdemontować i zmienić ich położenie dzięki zintegrowanym elementom mocującym. W przypadku zmiany produktu zmienia się konfiguracja, a nie chwytak. Skraca to czas przezbrojenia i obniża dolne koszty inwestycji.

Pełna kontrola, minimalny wysiłek

Moduł kontroli SRCU Basic stanowi uzupełnienie tej koncepcji. Operator może ręcznie adaptować ciśnienie robocze za pomocą uchwytu operatorskiego i w ten sposób zmieniać siłę chwytu. Czujnik ciśnieniowy wyświetla aktualną wartość ciśnienia. Ponadto moduł kontroli posiada wewnętrzny zawór redukcji ciśnienia, który automatycznie ogranicza ciśnienie wyjściowe, a tym samym zapobiega przeciążeniu palców. Wydłuża to żywotność systemu. W aplikacjach o niskiej zmienności produktów i do 120 pobrań na minutę, moduł oferuje szczególnie ekonomiczne i niezawodne rozwiązanie kontroli.

Aplikacje mogą również zintegrować chwytak palcowy mGrip Basic z własnymi rozwiązaniami w zakresie oprzyrządowania końca ramienia (EOAT), ponieważ moduły palców i płyty montażowe można zintegrować z poszczególnymi systemami chwytaków. Daje to projektantom swobodę opracowywania rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb w oparciu o sprawdzoną technologię miękkich palców firmy Schmalz.

Platforma mGripedia pokazuje w ponad 100 rzeczywistych aplikacjach, w jaki sposób firma Schmalz automatycznie, higienicznie i niezawodnie obsługuje delikatne produkty - od rogalików po udka z kurczaka. Wszystkie przypadki użycia można filtrować w celu znalezienia optymalnego rozwiązania dla konkretnego przedmiotu obrabiany. W razie potrzeby wystarczy jedno kliknięcie, aby uzyskać bezpośrednią informację zwrotną od ekspertów. Firma Schmalz dostarcza nie tylko sprzęt, ale również wypróbowany i przetestowany system modułowy obejmujący wiedzę, dane i doświadczenie w zakresie aplikacji, które można szybko przenieść do własnych procesów.

Pomimo perforacji tworzywa sztucznego chwytak palcowy zapewnia bezpieczny chwyt, podczas gdy przyssawki zawiodłyby z powodu braku podciśnienia.

Chwytaki palcowe można przestawić w mgnieniu oka: jeśli produkt się zmieni, zmieni się konfiguracja, a nie chwytak.

Chwytak palcowy mGrip Basic delikatnie baryłkuje delikatne, łuszczące się towary piekarnicze, takie jak rogaliki i delikatnie odkłada je do automatycznego opakowania.

Kontakt dla prasy

Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.

schmalz@schmalz.pl

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka