Schmalz

Manuel kullanım • Metal / sac • Metal levhalar • Vakumla Kaldırma Sistemleri JumboErgo

Vakumlu kaldırıcı JumboErgo, CNC üretim hattında malzeme dostu boşaltma sağlar

Duvar elemanları CNC üretim hattında sac metalden üretilmektedir. Hattın boşaltılması iki çalışan tarafından yapılır. Hattın tamamen boşaltılması ve devreye alınmasının yanı sıra, işin basitleştirilmesi, devreye alınması ve hassas sac parçaların korunması da büyük önem taşıyordu.

Vakumlu kaldırıcı JumboErgo45, 45 kg ağırlığa kadar olan iş parçalarının yatay olarak taşınması için tasarlanmıştır. Makinenin sadece bir kişi tarafından rasyonel bir şekilde boşaltılması, makinenin durma sürelerini azaltır ve üretkenliği artırır. Buna ek olarak, yalnızca vakum aracılığıyla gerçekleştirilen tutma ve kaldırma işlemi, malzeme üzerinde nazik ve çiziksiz bir çalışmayı garanti eder.  kaldırıcı çift vakum pedi ile donatılmıştır. Her iki vantuzda uzunlamasına kiriş üzerindeki ilgili iş parçası formatına kademesiz olarak ayarlanabilir. Bu uygulamada, vakumlu  kaldırıcı JumboErgo, 110 kg'a kadar yükler için alüminyumdan yapılmış kolona monte bir pergel vinç SK ile birleştirilmiştir. Çok düzgün çalışan vinç sistemi, vakumlu kaldırıcısının özellikle ergonomik çalışmasını sağlar ve Schmalz çözümünü çok iyi bir şekilde tamamlar.

Daha fazla göster
Ürün sorgulama

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git