Schmalz

Pick and place

Pick and place, robotların nesneleri aldığı (pick) ve belirli bir yere (place) yerleştirdiği robotikte önemli bir teknolojidir.

Bu otomatik taşıma teknolojisi çeşitli endüstrilerde işlemleri hızlandırmak, hataları en aza indirmek ve verimliliği artırmak için kullanılır.

Bir pick and place robotunun dizaynı ve çalışma modu

Pick-and-place robotları, nesneleri hassas bir şekilde taşımak için tutucular veya emme kupaları gibi uç takım ekipmanları (EOAT) ile donatılmış endüstriyel veya iş birliği robotları (cobot)dır.

Bu robotlar, bir robot kolu, sensörler, kontrol ünitesi ve özel yazılımlardan oluşan kapsamlı bir pick-and-place sisteminin parçasıdır.

Yapay zeka, görüntü işleme ve entegre ölçüm teknolojisi sayesinde sistemler iş parçalarını tespit eder, konumlarını belirler ve verimli bir şekilde taşır. Yazılım, hareket dizilerini optimize etmede ve farklı bileşenlerin entegrasyonunda merkezi bir rol oynar.

Uygulamaya bağlı olarak, pick-and-place sistemleri, otomatik süreçleri daha da iyileştirmek için konveyör bantlar, paletleme sistemleri veya otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV’ler) ile birleştirilebilir.

Farklı şekil, renk ve dokular için teknolojiler

Pick-and-place robotları, farklı uygulamaların gereksinimlerini karşılamak için çeşitli boyut ve şekillerde mevcuttur.

Kompakt modeller, hafif nesneler için yüksek hız ve hassasiyetle çalışırken, daha büyük varyantlar ağır iş parçalarını güvenli bir şekilde taşımak için tasarlanmıştır. Doğru sistem seçimi, kullanılabilir alan, döngü süreleri ve taşınacak nesnelerin özellikleri gibi faktörlere bağlıdır.

Farklı iş parçalarını güvenli bir şekilde kavramak için farklı teknolojiler kullanılır. Uygun kavrama mekanizmaları, yüzey, doku ve malzeme özelliklerine göre seçilir.

Gelişmiş 3D görüntü işleme teknolojisi, robotların nesneleri hassas şekilde tanımasını, konumlarını belirlemesini ve optimal şekilde taşımalarını sağlar.

Otomasyon uygulamaları: üründen sipariş toplamaya

Pick-and-place robotları, birçok otomatik süreçte merkezi bir rol oynar ve çeşitli endüstrilerde verimliliğin artırılmasına önemli katkılar sağlar.

Bu robotlar, sıralama, paletleme, sipariş hazırlama ve makinelerin yükleme-boşaltma işlemleri gibi görevleri gerçekleştirir ve modern üretim, lojistik ve elektronik endüstrisinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Endüstride, üretim sistemlerinin yüklenmesi, hammadde taşınması ve bitmiş ürünlerin konveyörlerden alınması için vazgeçilmezdirler. Özellikle otomotiv ve gıda sektörlerinde, ürünleri hızlı ve hassas bir şekilde sıralamak ve paketlemek için kullanılırlar.

Yapay zekâ destekli tanıma sayesinde, nesneleri ağırlık, renk veya şekillerine göre sınıflandırabilir ve paletleme veya depaletleme süreçlerine hazırlayabilirler.

Elektronik endüstrisinde de, özellikle baskı devre kartlarının montajında kritik bir öneme sahiptirler. Yüksek hassasiyetleri sayesinde en küçük bileşenleri bile hatasız yerleştirir ve böylece güvenilir üretimi garanti ederler

Pick and place avantajları

Pick-and-place sistemleri, çalışma sürelerini kısaltarak ve üretim süreçlerini hızlandırarak verimliliği artırır. Yüksek hızları sayesinde büyük miktarda iş parçasını hassas ve güvenilir bir şekilde taşırlar.

Verimliliği artırmanın yanı sıra, işyerindeki ergonomiyi de iyileştirirler. Monoton ve fiziksel olarak zorlayıcı görevleri üstlenir, çalışanları rahatlatır ve sağlık risklerini azaltırlar.

Dayanıklı tasarımları, onları zorlu endüstriyel ortamlar için ideal kılarken, esneklikleri sayesinde elektronik üretimden gıda endüstrisine kadar çok çeşitli sektörlerde kullanılmalarına imkân tanır.

Üstelik yer tasarrufu sağlayan tasarımları sayesinde, sıkışık üretim alanlarına bile kolayca entegre edilebilirler.

İlgili terimler

Cobot
İşbirlikçi robotlar (cobot’lar), insanlarla yakın çalışarak üretimde 4.0’ı optimize eder ve daha fazla esneklik ile verimlilik sağlar.
İşbirlikçi robot
İşbirlikçi robotlar (cobot’lar), insanlarla yakın çalışarak üretimde 4.0’ı optimize eder ve daha fazla esneklik ile verimlilik sağlar.
Üretim 4.0
Üretim 4.0, üretim çalışmalarının akıllı bir fabrikaya doğru dönüşümünü tanımlamaktadır. Ağa bağlı ürünler ve sistemler üretimi daha esnek ve verimli hale getirir.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.