Schmalz

İnsansı Robotlar: Bütün Endüstrileri Dönüştüren Teknoloji

İnsansı robotlar, günümüzün en önemli teknolojik gelişmelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Genellikle sabit konumda bulunan ve tek bir görev için tasarlanan geleneksel endüstriyel robotların aksine, insansı sistemler insan vücudunu ve hareket yelpazesini taklit eder. Bu dizayn, üretim tesislerinde, depolama tesislerinde veya iş yerlerinde herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek kalmadan, başlangıçta insanlar için tasarlanmış ortamlarda hareket etmelerini sağlar. İşte tam da bu özellik, insansı robotları geleceğin endüstrisi için bu kadar umut verici kılan şeydir.

En Büyük Zorluk: Güvenilir Kavrama

İnsansı robotlar son yıllarda hareket, denge ve algı alanlarında muazzam ilerlemeler kaydetmiş olsa da, bir kabiliyet hâlâ özellikle zorlayıcı olmaya devam ediyor: kavrama.

İnsan eli son derece karmaşık bir alettir; hasara yol açmadan çok çeşitli şekil, ağırlık ve malzemeleri kavrayabilir. Bu nedenle insansı robotlar için kavrama çözümlerinin şu gerekliliklere sahip olması gerekir:

  • hafif olmalı, böylece robotun yük taşıma kapasitesi ve enerji verimliliği en iyi şekilde korunmalıdır

  • dar ve dinamik ortamlarda bile çarpışmaya neden olmadan operasyon yapacak şekilde kompakt bir dizaynı olmalı

  • kendi kendine yeterli, dış basınçlı hava kaynağı veya karmaşık kablolama olmadan, kendi kendineçalışabilen

  • değişen iş parçası geometrileri ve özelliklerinde bile güvenilir ve hassas bir şekilde kavrayabilen

Schmalz, bu ihtiyacı, insansı robotlarla güvenilir taşıma için bir çözüm olan HXCB elektrikli vakum uç efektörü ile karşılamaktadır.

Schmalz, insan benzeri robotik alanına onlarca yıllık vakum uzmanlığını katarak, benzersiz teknolojisiyle otonom kavrama konusunda yeni standartlar belirliyor.
∼ Markus Schmider, Robotik Endüstriler ve Kilit Müşteri Yöneticisi

Vakumlu Tutucular: Hak Ettiği Değeri Görmeyen Robot Eli

İnsansı robotik alanında, giderek daha karmaşık hale gelen tutucu sistemleri hakkında sık sık tartışmalar yapılmaktadır. Ancak birçok endüstriyel uygulamada, maksimum el becerisi hiç de gerekli değildir. Özellikle karton kutular, konteynerler ve diğer düz iş parçalarıyla taşıma yaparken, vakum prensibi karmaşıklığından ziyade sadeliğiyle öne çıkmaktadır. Vakumlu tutucular, minimum mekanik ve kontrol çabasıyla hızlı, güvenli ve tekrarlanabilir kavrama imkânı sunar. Karmaşık kontrol sistemleri yok, hassas eklemler yok – sadece amaca yönelik işlevsellik var. Bu, sürekli operasyon sırasında yatırım ve bakım maliyetlerini düşürür, potansiyel hata kaynaklarını en aza indirir ve işlem güvenilirliğini artırır. Bu nedenle, lojistik ve üretim alanındaki birçok uygulama için vakumlu el, sadece daha ekonomik değil, aynı zamanda teknik açıdan da daha verimli bir çözümdür.

İnsansı Robotlar için Vakumlu Tutucular: Avantajlara Genel Bir Bakış

YENİ: Elektriksel Vakum Uç Efektör HXCB

İnsansı Robotlar İçin Son Teknoloji Vakumlu Tutucu

HXCB elektrikli vakum uç efektörü, serbestçe hareket etmesi ve nesneleri güvenli bir şekilde tutması gereken insansı robotlar için tasarlanmış kompakt bir sistemde, entegre bir elektrikli vakum jeneratörüyle vakum tutucuyu birleştiren ilk üründür. Dahili bir basınç sensörü, güç tüketimini zeki bir şekilde düzenleyerek dış güç kaynaklarına ihtiyaç duymadan maksimum enerji verimliliği sağlar.

image.alt

Vakumlu Tutuculara Sahip İnsansı Robotların Uygulamaları

Intralojistik ve Depolama

Intralojistik ve Depolama

Malların Toplanması, Sıralama ve Taşınması

Paletleme ve De-Paletleme

Paletleme ve De-Paletleme

Yükleme ve boşaltma makineleri

Yükleme ve boşaltma makineleri

İletişim

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Şti.

Aydınlı Mah. Çakır Sok. No: 4A
P.K. 34953 Tuzla / İSTANBUL

Türkiye
+90 216 340 0121
schmalz@schmalz.com.tr
İletişim Formu

Sık Sorulan Sorular

Schmalz’ın insansı robotlar için geliştirdiği yeni vakumlu tutucuyu diğerlerinden ayıran özellik nedir?

Vakumlu tutucu, özellikle insansı robotlar için geliştirilmiştir ve pürüzsüz ve hava geçirmez yüzeylerin güvenli bir şekilde kavranmasını sağlar. Hafif ve kompakt bir tasarımı entegre bir elektrikli vakum jeneratörü ile birleştiren bu tutucu, endüstri ve lojistik alanındaki sayısız taşıma görevi için pratik bir çözüm sunar.

Vakumlu tutucular, karmaşık tutucu sistemlere veya insansı robot ellere kıyasla ne gibi avantajlar sunar?

Vakumlu tutucular, nispeten basit ve maliyet etkin bir çalışma prensibine dayanır. Karmaşık robot kollarının aksine, sofistike mekanik sistemlere, sensörlere veya karmaşık kontrol algoritmalarına ihtiyaç duymazlar. Sonuç olarak, daha dayanıklıdırlar, arızalanmaya daha az meyillidirler ve daha uzun bir hizmet ömrü sunarken, aynı zamanda işletme ve bakım maliyetlerini de düşürürler.

İnsansı robotların ağırlık ve yer kısıtlamalarına rağmen vakum üretmek nasıl mümkün olabilir?

Kompakt bir elektrikli diyafram pompası, gerekli akış hızını ve vakumu doğrudan tutucunun içinde oluşturur. Bu sayede, sınırlı montaj alanı ve düşük ağırlığa rağmen, nesneleri güvenli bir şekilde kavramak ve taşımak için yeterli tutma kuvveti sağlanabilir.

İnsansı robotlara entegrasyon için hangi teknik gereklilikler ve arayüzler gereklidir?

Kobotlarda da yaygın olarak görüldüğü gibi, standartlaştırılmış bir ISO flanş yapılandırması sayesinde, tutucu mekanik olarak kolayca bağlanabilir. Elektriksel kontrol için dört pin yeterlidir; bunlar, robotun dijital giriş ve çıkışları aracılığıyla kontrol edilir.

Vakumlu tutucu hangi endüstriyel ve lojistik uygulamalar için geliştirilmiştir?

Vakumlu tutucu, özellikle düz iş parçaları, karton ambalajlar, kasalar ve kutuların taşıma işlemleri için geliştirilmiştir. Bu tutucu, nesnelerin yüzeylerinden güvenli bir şekilde kavranabildiği ve karmaşık beş parmaklı bir tutucunun kullanımının teknik veya ekonomik açıdan gerekli olmadığı uygulamalar için uygundur.

Vakumlu tutucu, mevcut robot kontrol sistemlerine ve yazılım ortamlarına nasıl entegre edilebilir?

Entegrasyon kasıtlı olarak basit tutulmuştur. Kontrol, dijital giriş ve çıkışların kullanıldığı 4 pimli bir arayüz üzerinden gerçekleştirilir. Bu standart, neredeyse tüm robotlar ve kontrol sistemleri tarafından desteklenmektedir; dolayısıyla karmaşık yazılım değişikliklerine gerek yoktur.

Vakumlu tutucu hangi yükler için dizayn edilmiştir?

Mevcut tutucu, 5 kg’a kadar yükler için dizayn edilmiştir. Ancak çoğu durumda, asıl sınırlamayı oluşturan tutucunun kendisi değil, insansı robotun yük taşıma kapasitesidir.

Vakumla kavrama yönteminin sınırlamaları nelerdir ve bilinmeyen ya da esnek nesneleri taşıırken ne gibi zorluklar ortaya çıkar?

Vakumlu tutucu, büyük ölçüde hava geçirmez olan pürüzsüz yüzeylerde en iyi sonucu verir. Karmaşık 3B serbest biçimli parçalar genellikle mekanik tutucular veya robot kolları ile daha güvenli bir şekilde taşınabilir. Ayrıca, entegre elektrikli vakum jeneratörü yalnızca sınırlı miktarda vakum kaçağını telafi edebilir. Bu nedenle esnek, yüzeyi çok pürüzlü veya hava geçirmez iş parçaları, vakumlu kavrama için yalnızca sınırlı ölçüde uygundur. Ancak pürüzsüz ve hava geçirmez nesneler için vakumlu tutucu genellikle daha basit, daha sağlam ve daha ekonomik bir çözüm sunar.

İnsansı robotlar için hangi alternatif gripper teknolojileri uygundur ve bunlar vakumlu tutuculardan ne açıdan farklıdır?

Karmaşık beş parmaklı tutucuların yanı sıra, basit paralel tutucular da kullanılmaktadır. Bu tutucular da dizayn açısından nispeten basit ve uygun maliyetlidir; pek çok uygulama için zaten yeterli olabilirler. Vakumlu tutucular, düz ve hava geçirmez iş parçalarının hızlı ve güvenilir bir şekilde taşınması söz konusu olduğunda gerçek anlamda öne çıkarlar.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.