Ventosas para la manipulación de chapa
- Manipulación de chapas
- Manipulación de piezas cóncavas y convexas
- Elevadas fuerzas transversales y de retención
Técnica de vacío para la automatización
La industria del automóvil es uno de los sectores económicos más importantes con una industria auxiliar estrechamente integrada. En genaral, la industria automotriz se divide en fabricantes de vehículos, proveedores de componentes y fabricantes de línea. Debido al número, cada vez mayor, de diferentes variantes y al aumento de las capacidades de producción, los fabricantes de vehículos se centran cada vez más en estrategias de paltaforma global. Esto significa que las piezas y ensamblajes adicionales, así como las líneas de producción, pueden utilizarse varias veces.
Los estrictos reglamentos de emisión y la disminución de los recursos también requieren la creciente electrificación de los vehículos. Además, los métodos de producción están cambiando: las líneas de producción son cada vez más flexibles y los coches son cada vez más ligeros, por ejemplo mediante la conformación en caliente.
Equipos de elevación y sistemas de grúa
En los procesos de fabricación de la industria automotriz se producen diversas actividades manuales: Por ejemplo, se descargan prensas con componentes como techos y se cargan portadores de carga, en la logística interna se mueven portadores de carga pequeños en forma de cajas y cartonajes, componentes como cristales, baterías de arranque o discos de freno se alimentan a la línea. El elevado número de ciclos exigido, el peso elevado o también el formato de difícil manejo hacen que estas actividades tienen efectos negativos sobre la salud de los operarios.
Los elevadores por vacío controlados manualmente alivian al operario del peso de la pieza y le permiten un trabajo ergonómico y sin agotamiento. El fácil manejo de los elevadores por vacío asegura que se pueden agarrar y reubicar rápidamente cristales, coils, componentes de chapa, pero también cajas y cartones. En función del tipo del elevador por vacío, las piezas se pueden mover horizontalmente, bascular 90° o voltear 180°
Procesos altamente dinámicos y transparentes
Resistente a la suciedad y al aceite
Buena adaptación a formas complejas de piezas de trabajo
Resistencia a la temperatura durante la formación en caliente
Seguridad y procesos transparentes
Alta eficiencia energética durante la generación y manipulación del vacío, por ejemplo en los procesos de unión o durante los paros de emergencia
Procesos fiables y transparentes
Alta resistencia al ozono en todos los materiales utilizados
El vacío para un funcionamiento flexible y económico
Manejo e instalación de las ventanas delanteras, laterales y traseras
Manipulación y colocación de baterías de automóvil
Procesos logísticos automatizados con Cobots
Logística e intralogística en la fábrica de automóviles
Manipulación segura de componentes pesados
Manipulación manual en el taller de prensado y pintura
Manipulación manual en el montaje
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.