Schmalz

PalPharma Trac

Sistemi di sostegno a soffitto per unità PalPharma Vac

Ottimizzate lo spazio operativo e l'efficienza con i sistemi di supporto a soffitto PalPharma Trac. Progettati per gli ambienti in camera bianca, questi sistemi garantiscono movimenti precisi e una facile manutenzione, assicurando una movimentazione fluida di materiali fino a 2000 kg.

Richiedete un preventivo

Scaricamento

Tutte le informazioni su PalPharma Trac si trovano anche nella brochure

Braccio oscillante

Il sistema di sollevamento scorre lungo il braccio oscillante, che si muove lateralmente offrendo una copertura di 270º e un carico di lavoro utile fino a 350 kg. È disponibile un braccio invertito o articolato, che può anche offrire una copertura di 180º/360º.

  • Può essere appeso a strutture in acciaio esistenti, montato a parete, a soffitto o come base mobile opzionale.

  • Copertura a 180º o a 360º.

  • Solleva prodotti fino a 350 kg (772 libbre).

Richiedete un preventivo

Braccio articolato

Tutti le gru a braccio articolato possono essere sospese a colonne vertica o a montanti esistenti. In alcuni casi possono anche essere fissate alla parete di un edificio e fornite in versione mobile.

  • Funzionamenti di processo che necessitano di una maggiore superficie di lavoro

  • Strutture in cui lo spazio o l'altezza della testa sono limitati

  • Sollevamento di prodotti fino a 250 kg (551 lb)

Richiedete un preventivo

Contatto

Se avete domande, non esitate a contattarci.
Schmalz Limited

Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Gran Bretagna

+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Modulo di contatto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.