Schmalz

Soluzioni industriali Batteria

Prodotti e soluzioni per la produzione di batterie agli ioni di litio

La rapida crescita della quota di veicoli elettrici sta portando a una domanda molto elevata di batterie agli ioni di litio. Per soddisfare la domanda di lunga autonomia, anche i requisiti di qualità e prestazioni delle batterie e dei loro processi produttivi sono in costante aumento. I componenti per il vuoto di Schmalz soddisfano gli elevati requisiti del settore e vengono utilizzati nella produzione automatizzata di celle e nell'assemblaggio di moduli. Oltre alla tecnologia di automazione, Schmalz offre anche sollevatori a vuoto e sistemi di gru per la movimentazione ergonomica e sicura di moduli di batterie pesanti.

Inchiesta sul prodotto

Schmalz vi offre la soluzione più adatta per l'industria delle batterie

Cliccate sulle singole aree per saperne di più.

1
Produzione di celle
Manipolazione di elettrodi e separatori nella produzione di celle
2
Modulo di assemblaggio celle a sacchetto
Manipolazione delle celle a sacchetto nell'assemblaggio dei moduli
3
Modulo di assemblaggio celle cilindriche
Manipolazione delle celle cilindriche nell'assemblaggio dei moduli
4
Assemblaggio di pacchetti
Manipolazione dei moduli batteria nell'assemblaggio di pacchetti
Produzione di celle

Requisiti per la tecnica del vuoto

Pick & Place altamente dinamico

  • Dispositivo di presa speciale STGG per un Pick & Place veloce e preciso di elettrodi e separatori sottili

  • Maggiore produttività grazie alla rapidità di handling e all'elevata precisione di posizionamento

Presa delicata

  • Generatore di vuoto a presa per un flusso elevato e un vuoto delicato

  • Presa su tutta la superficie dei film per una pressione superficiale minima con un'elevata forza laterale

Movimentazione senza contaminazione

  • Il flusso ad alto volume impedisce la formazione di residui di particelle sugli elettrodi

  • Dispositivo di presa speciale con generazione di vuoto pneumatico per l'uso in camere bianche

Scarica elettrostatica sicura

  • Pinza di presa di flusso con superfici di contatto conformi alle norme ESD per lo scarico delle cariche elettrostatiche

  • Impilamento e disimpilamento affidabile dei separatori più sottili

Raccomandazioni per la produzione di celle

Modulo di assemblaggio celle a sacchetto

Requisiti per la tecnica del vuoto

Soluzioni di pinza di presa flessibili e di formato

  • Pinza di presa SLG configurabili individualmente per una progettazione specifica del pezzo da lavorare

  • Generatori di vuoto interni o esterni per un uso versatile

Presa senza deformazioni

  • Ventose per vuoto strutturate SFF e SFB1 per una presa senza imbutitura

  • Generatore di vuoto con tecnologia eco-ugello e vuoto delicato

Ventose resistenti agli elettroliti

  • Materiali di aspirazione resistenti agli agenti chimici FPM ed EPDM

  • Aumento della produttività grazie alla lunga durata delle ventose

Soluzioni sicure e intelligenti

  • I generatori di vuoto con funzione di risparmio d'aria mantengono il vuoto in caso di calo di energia

  • Integrazione di funzioni specifiche per il cliente, ad esempio generazione di vuoto ridondante o riconoscimento del pezzo in lavorazione

Raccomandazioni di prodotto per le celle a sacchetto per l'assemblaggio di moduli

Modulo di assemblaggio celle cilindriche

Requisiti per la tecnica del vuoto

Pinze di presa configurabili

  • Le pinze di presa sono configurate in base al diametro, al numero (fino a 24 celle rotonde) e alla disposizione delle celle

  • Soluzione di pinza di presa individuale possibile a partire dal lotto uno utilizzando la più recente tecnologia di stampa 3D

Generazione di vuoto integrata

  • Portata elevata per un'evacuazione rapida e tempi di ciclo ridotti

  • Modulo di eiettore con valvola di sicurezza per mantenere il vuoto in caso di calo di energia

Presa sicura

  • Pinza di presa magnetica con elevate forze di presa per la manipolazione di celle di batteria in alloggiamenti in acciaio

  • Elementi di presa per la presa longitudinale di celle rotonde

Presa diretta sui terminali della batteria

  • Materiale della ventosa HT1 per presa i terminali senza lasciare tracce

  • Ventosa a vuoto come isolante per celle cariche

Raccomandazioni di prodotto per celle cilindriche di assemblaggio moduli

Assemblaggio di pacchetti

Requisiti della tecnica del vuoto

Presa sicura

  • Pinza di presa ad ampia superficie per la manipolazione sicura di parti strutturate di grandi dimensioni, anche con ritagli di spazio

  • Elevate forze di tenuta per pezzi pesanti

Configurazione flessibile

  • La dimensione della pinza di presa può essere selezionata in base al pezzo da lavorare

  • Ventose a vuoto per lunghi intervalli di manutenzione o foam per la movimentazione di superfici fortemente strutturate

Manipolazione precisa

  • Abbassamento e sollevamento del carico intuitivi grazie al comando centrale a un dito.

  • Adattatore per cambio rapido per una sostituzione rapida e senza attrezzi della pinza.

Movimentazione ergonomica e sicura

  • Manipolazione ergonomica e facile per merci fino a 50 kg.

  • In opzione con Safety+. Particolarmente sicura grazie all'utilizzo di due mani per la rimozione. Velocità di abbassamento ridotta e regolabile, ad esempio per i componenti sensibili.

Raccomandazioni per l'assemblaggio di pacchetti

Documenti

Proprietà dei prodotti e ottimizzazione dei processi nell'industria delle batterie

Ulteriori informazioni su la deformazione, la contaminazione, la resistenza agli elettroliti, l'idoneità alla camera bianca e la classificazione e standardizzazione delle camere bianche.

SAPERNE DI PIÙ

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.