Tecnologia del vuoto per il settore del legno

Per superficie varie e condizioni di utilizzo difficili

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita

La tecnica del vuoto di Schmalz viene applicata come sistema di presa ai portali ed ai robot impiegati nei processi di lavorazione automatizzati. La soluzione di presa può essere configurata ed implementata in modo personalizzato grazie all’ampia gamma di componenti per il vuoto. Inoltre, è possibile richiedere anche sistemi chiavi in mano per campi di applicazione individuali.

Per la movimentazione legno Schmalz ha sviluppato ventose specifiche per questi tipi di applicazioni. La costruzione delle ventose è stata ottimizzata per garantire la presa stagna e perfetta sulle superfici spesso ruvide dei pezzi. I sistemi di presa ad area e i ragni di presa pronti per l’uso sono particolarmente indicati per soddisfare le esigenze specifiche dei settori legati alla lavorazione del legno. Si basano su singoli componenti che possono essere combinati in modo modulare e personalizzato a seconda del campo di applicazione.

Requisiti per la tecnologia del vuoto

Eliminazione del doppio strato
Durante la movimentazione dei pezzi porosi come per esempio i pannelli MDF o in truciolato è possibile che durante la fase di impilamento questi rimangano incollati l’uno all’altro. I sistemi di presa ad area di Schmalz sono dotati di una funzione di separazione che permette l’interruzione del vuoto tra i pannelli attraverso un flusso strozzato di aria compressa. In questo modo viene aspirato e trattenuto un solo pezzo.

Movimentazione attenta nella produzione dei mobili
La movimentazione dei mobili richiede particolare attenzione perché i sistemi di presa non devono lasciare impronte né devono causare danni di nessun tipo. I sistemi di presa ad area di Schmalz sono dotati di ventose o di una spugna di tenuta speciale. La morbida schiuma di tenuta garantisce una movimentazione attenta e che non lascia alcuna impronta. In questo modo i pezzi anche dopo il contatto con il sistema di presa possono essere verniciati perfettamente. L’ampia gamma di prodotti comprende le ventose realizzate con materiali appositamente sviluppati da Schmalz.

Movimentazione di strati di piccoli pezzi dopo la lavorazione con la procedura Nesting
Gli strati di pezzi particolarmente piccoli lavorati secondo la procedura Nesting, devono essere prelevati e trasportati senza alcun intervento manuale addizionale. Il sistema di presa Nesting SPZ-NG permette di impilare i pannelli tagliati i un’unica operazione. I diversi circuiti per il vuoto permettono di suddividere il sistema di presa in singoli segmenti. Se necessario i circuiti per il vuoto possono essere attivati o disattivati, per esempio per non prelevare determinati pezzi durante le operazioni di presa.

Movimentazione di pezzi con cavità
Pezzi che presentano grandi cavità, per esempio le porte con un’apertura per il vetro, possono essere movimentati con il sistema di presa ad area FXP/FMP. Si tratta di un sistema di presa universale che è dotato di una spugna di tenuta speciale e di valvole modulari. In questo modo è possibile movimentare porte cin telai sottili e grandi aperture.

Operazioni in ambienti polverosi
La movimentazione del legname da segheria, dei pannelli, dei pannelli incollati, del legno da costruzione, dei pannelli CLT, dei pallet o del materiale cresciuto in modo naturale è spesso resa più difficile dalla presenza di fori dei rami, fenditure e superfici grezze. Per questo motivo è spesso impossibile utilizzare soluzioni standard. Il sistema di presa ad area brevettato SBX è stato sviluppato appositamente per soddisfare queste esigenze. Il sistema di presa ad area SBX può operare anche in ambienti particolarmente impegnativi e in presenza di polvere, umidità, freddo e resina.

Movimentazione dei piallacci
I sottili strati di legno sono molto delicati e possono strapparsi durante il trasporto. I sistemi di presa ad area di Schmalz garantiscono una movimentazione attenta dei pezzi instabili, in modo che per esempio i piallacci possono essere impilati e trasportati senza alcun danno.

I sollevatori a vuoto e le gru a scorrimento fluido rendono i processi manuali più ergonomici

Sollevatori a vuoto e gru per il settore del legno

Tecnica di bloccaggio con il vuoto per la lavorazione sicura e senza deformazione nei centri di lavorazione CNC

Tecnica di bloccaggio per la lavorazione del legno