Schmalz

매뉴얼 핸들링

인체공학과 건강 보호는 기업의 핵심 이슈입니다. 슈말츠 진공 리프터와 크레인 시스템은 상품을 집어 올려서 이송해야 하는 모든 공정에 적용할 수 있습니다. 모든 제품은 인체공학적으로 설계되어 작업자를 근골격계질환으로부터 보호할 수 있으며, 공정 효율을 향상시킬 수 있습니다.

내부 물류 및 배송 공정에서 상품은 높은 빈도와 빠른 속도로 이동합니다. 수동으로 물건을 들어올리고 옮기는 작업은 작업자의 근골격계에 극심한 스트레스를 주며 사고와 부상의 가능성이 높습니다.

슈말츠 진공 리프터는 인체공학적으로 설계되어 작업자를 근골격계질환으로부터 보호하며, 범용적으로 사용할 수 있습니다. 포트폴리오에는 짧은 사이클 타임으로 상품을 빠르게 이송하기 위한 진공 튜브 리프터와 고중량물을 위한 체인 호이스트 기반의 진공 리프팅 장치가 포함됩니다. 로프 밸런서는 물건을 민감하고 정확하게 위치시키는 데 이상적인 보조 도구입니다. 추가적으로, 슈말츠는 반응형으로 수동으로 작동할 수 있는 광범위한 크레인 솔루션도 함께 제공합니다. 진공 리프터와 리프팅 장치, 크레인 시스템 모두 유연하게 통합하여 공정에 적용할 수 있습니다.

라이브 소개를 놓치셨나요? 녹화가 여러분을 기다리고 있습니다!

진공 튜브 리프터 점보플렉스의 라이브 소개를 경험하고 다양한 애플리케이션과 주요 특징을 직접 확인해 보세요. 라이브 소개를 통해 인체공학적 핸들링 솔루션의 혁신적인 최신 기술을 만나보세요. 라이브 소개가 끝나면 특별한 추가 혜택이 여러분을 기다리고 있습니다!

녹화 보기

동영상

사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.

적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.

제품

진공 튜브 리프터
진공 튜브 리프터
  • 최대 300kg의 작업물을 빠르고 효율적으로 운반
  • 리프팅 장치, 작동 장치, 석션 패드 및 진공 발생기 맞춤 설정 가능
  • 진공을 사용하여 하중을 올리고 내림
진공 리프팅 장치
진공 리프팅 장치
  • 인체공학적 설계를 바탕으로 안전하게 수 톤의 작업물을 이송
  • 기본 모듈, 제어 핸들, 로드 빔 및 석션 플레이트 맞춤형 조합 가능
  • 체인 호이스트를 사용하여 하중을 올리고 내림
로프 밸런서
로프 밸런서
  • Rope balancers are ideal as support for sensitive and precise lifting operations. The sensory detection of the hand force on the control handle enables intuitive control both on the control handle and directly on the workpiece.
크레인 및 체인 호이스트
크레인 및 체인 호이스트
  • 실내용 알루미늄 크레인 시스템 및 지브 크레인
  • 슈말츠 진공 리프터 용량에 맞게 최적으로 조정 가능
  • 마찰이 적어 움직임이 부드럽고 이동 질량이 낮음

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동