Schmalz

Zautomatyzowana obsługa • Drewno • Drewniane deski • Pająki ssące SSP

Próżniowy wózek ssący SSP do efektywnego przenoszenia warstw płyt drewnianych

W zakładzie produkującym domy prefabrykowane kompletne warstwy płyt drewnianych muszą być podawane do systemu sortowania. Ten etap procesu jest obsługiwany przez zautomatyzowany system podawania. Firma poszukiwała rozwiązania skutecznego, niezawodnego, a jednocześnie oszczędzającego miejsce. Firma Schmalz była w stanie spełnić te wymagania dzięki zastosowaniu podciśnieniowego urządzenia zasysającego, zaprojektowanego specjalnie na potrzeby tego procesu.

Zasysacz próżniowy SSP-SBX został zaprojektowany specjalnie do przenoszenia szorstko ciętych, poskręcanych desek drewnianych. Pająk ssący został zaprojektowany przez doświadczonych kierowników projektu. Jest on wyposażony w wielkopowierzchniowe systemy chwytakowe typu SBX. Chwytaki są szczególnie przydatne w przypadku tarcicy zgrubnej.

Pająk ssawkowy może z łatwością uchwycić całe warstwy. System chwytakowy jest wyposażony w wydajną dmuchawę. W połączeniu z inteligentną technologią zaworów można bez problemu obsługiwać nawet warstwy z przerwami pośrednimi lub płyty z dziurkami. System chwytakowy automatycznie zamyka niezajęte komórki ssące, co dodatkowo zwiększa siłę trzymania. Różne wysokości płyt drewnianych można wyrównać za pomocą pianki uszczelniającej. Kompaktowa i lekka konstrukcja podciśnieniowego systemu chwytakowego umożliwia jego zastosowanie na robocie bramowym.

Dzięki zastosowaniu podciśnieniowego urządzenia zasysającego (vacuum suction spider) udało się znaleźć rozwiązanie pozwalające na zaoszczędzenie miejsca oraz zapewniające wydajność i niezawodność procesu.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka