Schmalz

Przejrzystość dla zrównoważonych produktów

Ślad węglowy produktu (PCF) staje się coraz ważniejszy w branży - jako miara przyjazności dla klimatu produktu w całym jego cyklu życia. W firmie Schmalz opracowujemy rozwiązania, które pozwalają przyłączyć doskonałość techniczną do zrównoważonego rozwoju. Poprzez ukierunkowane wykorzystanie przyjaznych dla środowiska materiałów i efektywnych procesów, zmniejszamy ślad węglowy naszych produktów - i wspieramy klientów w uczynieniu ich produkcji bardziej przyjazną dla klimatu.

Ścieżka produktu - myślenie przyjazne dla klimatu

Ślad węglowy produktu (PCF) jest centralną miarą przyjazności produktu dla klimatu. Uwzględnia on cały cykl życia produktu - od opracowania i użytkowania po recykling lub utylizację.

Emisje są rejestrowane na podstawie Protokołu Gazów Cieplarnianych i redukowane dzięki odnawialnym źródłom energii, efektywnym procesom i rozwojowi oszczędzającemu zasoby. To sprawia, że ślad węglowy jest mierzalnie mniejszy i ujawnia potencjalne oszczędności.

Cykl życia produktu

Zrównoważony rozwój, który się opłaca

Dolne koszty energii

Nasze efektywne energetycznie technologie zmniejszają zużycie energii podczas obsługi - obniżając koszty operacyjne w dłuższej perspektywie.

Mniej opłat za emisję CO₂

Korzystanie z produktów o dolnym śladzie węglowym pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z opłatami za emisję CO₂ i zwiększyć rentowność.

Lepszy ślad węglowy

Nasze rozwiązania pomagają zmniejszyć emisje i niezawodnie osiągnąć cele klimatyczne.

Zrównoważony łańcuch zasilania i wymogi prawne

Firma Schmalz to partner, który zapewnia wsparcie w projektowaniu zrównoważonego łańcucha zasilania i pomaga w bezpiecznym wypełnianiu obowiązków w zakresie ochrony klimatu i sprawozdawczości.

Od rozwoju do recyklingu, skupiamy się na rozwiązaniach przyjaznych dla środowiska - nasze efektywne produkty są szczególnie skuteczne w fazie użytkowania, oszczędzając energię i koszty naszych klientów.
∼ Manja Hies, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju

Zrównoważone produkty firmy Schmalz

Firma Schmalz opracowuje produkty, które zachwycają trwałą jakością, efektywnymi energetycznie technologiami i materiałami oszczędzającymi zasoby. Korzystasz z rozwiązań, które zwiększają sprawność procesów i jednocześnie zmniejszają emisję dwutlenku węgla.

Przykłady naszych zrównoważonych produktów

Działania firmy Schmalz - przejrzyste, zrównoważone, skuteczne

Reagujące wykorzystanie zasobów i redukcja śladu węglowego produktu są w centrum uwagi nowoczesnego rozwoju produktu.

Zrównoważony produkt

Zrównoważony produkt

Na przykładzie lekkiego chwytaka warstwowego SLG

Schmalz uhonorowany nagrodą w dziedzinie technologii środowiskowych

Schmalz uhonorowany nagrodą w dziedzinie technologii środowiskowych

Jak nasi klienci produkują w sposób bardziej zrównoważony

Jak nasi klienci produkują w sposób bardziej zrównoważony

Efektywność energetyczna automatyzacji

Efektywność energetyczna automatyzacji

Zrównoważona obsługa

Zrównoważona obsługa

Certyfikowany zrównoważony rozwój

Firma Schmalz jest regularnie poddawana audytom od 1997 roku. Na przestrzeni lat stale dodawane były kolejne certyfikaty i audyty, które stanowiły dokumentację naszego zaangażowania w przestrzeganie norm środowiskowych i jakościowych.

Nasze certyfikaty ISO obejmują

Nasze audyty zapewniają przejrzystość, sprawiają, że zrównoważony rozwój jest mierzalny i podkreślają nasze zobowiązanie do reagowania w sposób odpowiedzialny w całym cyklu życia produktu.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Schmalz Sp.z.o.o.

ul. Fabianowska 131/A1
62-052 Komorniki

Polska
+48 22 460 49 72
schmalz@schmalz.pl
Formularz kontakowy

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.