Schmalz

Vakumlu Kaldırıcılar JumboFlex

Ağırlığı 50 kg'a kadar olan iş parçaları için yenilikçi iki düğmeli kumanda ile tek elle kullanım

JumboFlex vakumlu kaldırıcı, 50 kg ağırlığa kadar olan daha hafif ürünleri ergonomik bir şekilde ve yüksek frekansta taşımanıza olanak tanır. Kontrol kolu, ele rahatça oturacak şekilde tasarlanmıştır ve uzun süre yorulmadan çalışmayı sağlar. Sezgisel iki düğmeli kumanda sayesinde yükleri dinamik ve kontrollü bir şekilde kaldırabilir, indirebilir, serbest bırakabilir ve istediğiniz yükseklikte askıya alabilirsiniz. Kapsamlı özellikleri, JumboFlex'i çok yönlü bir araç haline getirir. Vakumlu tutucu, standart olarak hızlı değiştirme sistemiyle kolayca değiştirilebilir. Opsiyonel döndürme fonksiyonu ise yanal olarak vakumlanan iş parçalarını otomatik olarak yatay konuma döndürür ve bu konumda sınırsız döndürme imkanı sunar.

Şimdi yapılandırın

Hızlı ve güvenli hareketler için yenilikçi tek elle kullanım. Artık daha fazla uygulama için daha fazla seçenekle sunuluyor

Benzersiz, sezgisel iki düğmeli kontrol, eğitim süresini kısaltır ve kullanım kolaylığını artırır. Vakumlu kaldırıcı serbest bırakıldığında çalışma yüksekliğini korur ve böylece işlem kombinasyonunu mümkün kılar

Değişen iş parçalarıyla sorunsuz süreçler için şimdi iki kat daha hızlı tutucu değişimi. Yeni değiştirme mekanizması sayesinde tutucular çaba harcamadan ve tek bir hareketle değiştirilebilir

Her el şekline uyarlanabilen yeni operatör kolu, maksimum ergonomi sunar ve iş parçalarını tutarken hoş bir his sağlar

Düşük yorgunluklu, sırt dostu kaldırma sayesinde tutarlı iş performansı

Daha fazla sürdürülebilirlik için birlikte - Jumbos iş başında.

Yenilikçi vakum teknolojisi sürdürülebilirliği ekonomik başarı ile birleştiriyor. Zeki sistem optimizasyonu sayesinde, uygulamaya bağlı olarak yeni Eco fonksiyonu ile enerji tüketiminizde %90'a varan tasarruf yapabilmeniz mümkün. Bu sadece çevrenin korunmasına değerli bir katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yatırım getirinizi de önemli ölçüde artırır.

Şimdi daha fazlasını öğrenin ve vakumlu hortumlu kaldırıcınızı bir üst seviyeye çıkarmanın yeni yollarını keşfedin.

Sürdürülebilir Jumbo'nuz için buraya tıklayın
Modüler sistem

(1) Koruyucu kılıflı kaldırma ünitesi

(2) Vakum jeneratörü için radyo uzaktan kumanda SRC (isteğe bağlı)

(3) Yükün kaldırılması, indirilmesi ve serbest bırakılması için iki düğmeli kumanda (isteğe bağlı olarak tek düğmeli kumanda olarak da mevcuttur)

(4) Yumuşak dokunuşlu elemanlara sahip ergonomik tasarımlı kontrol kolu

(5) Yükün yanal emilmesi için 90° dönme mekanizması (manuel) (opsiyonel)

(6) Hızlı, aletsiz tutucu değişimi için hızlı değiştirme adaptörü

(7) 90° kademeli kilitleme ile sonsuz dönüş

(8) İş parçasına uyarlanmış vakumlu tutucu

Modüler elemanlar
Tasarım Verileri

Tip Maks. kaldırma yüksekliği Z [mm] Yükseklik H* vakum pompası ile [mm] Vakum ejektörlü Yükseklik H* [mm] Kaldırma hortumu Ø D [mm]
Flex 20 1.500 2.500 2.680 80
  1.800 2.800 2.980 80
Flex 35 1.500 2.500 2.680 100
  1.800 2.800 2.980 100
Flex 50 1.500 2.500 - 120
  1.800 2.800 - 120

*Vantuz dahil değildir (toplam yükseklik = H + vantuz yüksekliği)

Teknik veri

Vakumlu kaldırıcı JumboFlex, modüler bir sistem olarak ayrı ayrı yapılandırılabilir. Teknik veriler konfigürasyona bağlı olarak değişir ve özellikle seçilen vakumlu tutucuya bağlıdır.

Aşağıdaki teknik veriler yaklaşık değerlerdir.

Tip Maks. yük kapasitesi [kg] İş parçası boyutu* Minimum [mm] İş parçası formatı* Maksimum [mm] Maks. kaldırma hızı [m/dak]
Flex 20 20 200 x 200 2.000 x 1.000 60
  20 200 x 200 2.000 x 1.000 60
Flex 35 35 200 x 200 2.000 x 1.000 60
  35 200 x 200 2.000 x 1.000 60
Flex 50 50 200 x 200 2.000 x 1.000 60
  50 200 x 200 2.000 x 1.000 60

*Seçilen vakumlu tutucuya bağlı olarak

Örnek konfigürasyonlar

JumboFlex Güvenlik+

Serbest bırakma için iki elle kullanım sayesinde özellikle güvenli. Ayarlanabilir, azaltılmış indirme hızı, örneğin hassas bileşenler veya engelli uygulamalar için.

JumboFlex Hızlı Çıkarma

Kaldırma işlemi sırasında ek bir serbest bırakma kolu vasıtasıyla yüklerin kasıtlı olarak serbest bırakılmasını sağlar. Örneğin havaalanlarında bagaj taşımada kullanılır.

Basınçlı hava beslemeli JumboFlex

Pnömatik tutucular, operatör kolundaki basınçlı hava bağlantısı aracılığıyla basınçlı hava ile beslenebilir.

JumboFlex Akü

Otomotiv endüstrisinde marş akülerinin taşınması için komple bir ünite olarak tutucu ve vakumlu kaldırıcı. Komple sistem ile farklı kapak geometrileri, boyutları ve 27 kg'a kadar yükler taşınabilir.

Başarı Hikayeleri

Videolar

Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.

Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.

Canlı tanıtımı kaçırdınız mı? Kayıt sizi bekliyor!

Vakumlu Kaldırıcı JumboFlex'in canlı tanıtımını deneyimleyin ve geniş uygulama yelpazesini ve öne çıkan özelliklerini kendiniz görün. Canlı tanıtımımızda manuel taşıma çözümlerindeki en son yenilikleri bizimle birlikte keşfedin. Özel bir ekstra olarak, canlı tanıtımın sonunda sizi bir sürpriz bekliyor!

Kaydı izleyin

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git