Pressemitteilungen
In unserem Pressebereich erhalten Sie aktuelle Informationen rund um unsere Produkte und unser Unternehmen.
Für weitere Informationen, unsere Pressemappen und Interviewanfragen steht Ihnen unser Presseteam jederzeit gerne zur Verfügung (presse@schmalz.de).
1 - 12 von 164 Ergebnissen

Schmalz erweitert sein Portfolio in der ergonomischen Handhabung um das Rumpfbeuge-Exoskelett NEXO Pro. Es entlastet den unteren Rücken bei Bück- und Hebebewegungen um bis zu 30 Prozent – ohne externe Energiequelle, Akku und Wartungsaufwand.

Konfigurieren statt Kataloge wälzen
Wenige Angaben reichen: Der Konfigurator für ergonomische Hebehilfen von Schmalz führt ohne Produktwissen zur passenden Lösung, zeigt die Preise an und stellt CAD-Daten bereit.

Ohne Greifer keine E-Mobilität
Die Batterie entwickelt sich zur Schlüsseltechnologie der Automobilindustrie. Sie entscheidet über Reichweite, Kosten und Wettbewerbsfähigkeit von Elektrofahrzeugen. Gleichzeitig wächst der Druck auf Europa, eigene Produktionskapazitäten aufzubauen. Schmalz bietet dafür hochpräzise Vakuumtechnik, sichere Automationslösungen und effiziente Prozesse entlang der gesamten Batterie-Wertschöpfungskette.

Mit Rückenwind durch die Schicht
Zwischen Pfefferduft und Kräutersäcken stemmen Beschäftigte bei der Gewürzmühle Brecht täglich tonnenweise Zutaten und wiederholen Bewegungen hundertfach. Deshalb setzt das Unternehmen auf ein Exoskelett von Schmalz, das körperliche Belastungen reduziert und die Fertigung unterstützt.

Greifen, was andere liegen lassen
Empfindliche und geometrisch unregelmäßige Produkte automatisiert, wirtschaftlich und zuverlässig handhaben: Mit dem Fingergreifer mGrip Basic und dem Steuerungsmodul SRCU Basic erweitert Schmalz sein Portfolio. So wird Automatisierung auch dort verfügbar, wo besonders viel Flexibilität und Kosteneffizienz gefragt sind.

Ergonomie, der unterschätzte Performance-Treiber
Tausendmal bewegt – Routine wird zum Stresstest. In wachsenden Logistiknetzen steigt der Takt, nicht die Belastbarkeit der Menschen. Rückengesundheit ist deshalb in der Intralogistik ein strategischer Hebel. Wer Ergonomie als Wirtschaftsfaktor begreift, sichert Durchsatz, Qualität und Verfügbarkeit zugleich.

Auch Raues lässt sich greifen
Unebene Oberflächen erschweren die Vakuum-Handhabung. Der Balgsauggreifer FSGA-78 CF von Schmalz passt sich auch strukturierten Materialien zuverlässig an und sorgt für einen sicheren Halt – bionisch inspiriert. Durch die weiche Dichtlippe lassen sich selbst herausfordernde Werkstücke wie sägeraues Holz sicher und leckagefrei greifen.

Schmalz auf der interpack: Wenn Sekunden zählen
Auf der interpack in Düsseldorf präsentiert Schmalz in Halle 13 an Stand A46 vom 7. bis 13. Mai Vakuumtechnik für die Automation von Verpackungslinien und Lösungen für ergonomisches Lastenhandling.

Jede Sekunde zählt
Um die Abläufe im Werk zu optimieren, strukturierte Türenhersteller PRÜM seine Prozesskette neu. Dabei kam auch die Be- und Entladung der Bearbeitungsmaschine auf den Prüfstand. Gemeinsam mit dem Vakuum-Spezialisten Schmalz fand das Unternehmen eine Lösung, die nicht nur Tempo machte, sondern auch die Energiekosten spürbar drückte.

Drehgriff statt Kraftakt
Das Handling großer Schalplatten ist umständlich und belastend. Die Schreinerei der Beton-Fertigteil-Union hat sich deshalb ein cleveres Vakuum-Hebesystem von Schmalz ins Haus geholt. Was das bringt? Mehr Ergonomie, schnellere Abläufe und präziseres Arbeiten — ein Gewinn für Mensch und Prozess.

Starke Ideen, klare Werte: Verdienstorden für Kurt und Wolfgang Schmalz
Dr. Kurt Schmalz und Dipl.-Ing. Wolfgang Schmalz erhielten den Verdienstorden von Baden-Württemberg. Die höchste Auszeichnung des Landes würdigt ihr unternehmerisches Wirken sowie ihr langjähriges gesellschaftliches Engagement. Die Brüder führten Schmalz Schritt für Schritt an die Spitze der internationalen Vakuumtechnik und setzen sich zugleich für Nachhaltigkeit, Bildung und regionale Entwicklung ein.

Unter Strom: Wie Vakuum mobil wird
Modulare Fabriken, mobile Robotik und steigende Energiepreise verändern die Automatisierung grundlegend. In immer mehr Fällen tut sich dadurch eine Alternative zu klassischen Druckluftsystemen auf: elektrische Vakuum-Erzeugung, die neue Freiheitsgrade eröffnet. Sie ermöglicht autarke Greiflösungen, reduziert Energieverluste und integriert sich nahtlos in digitale Fertigungsumgebungen.