Schmalz

Ergonomia

Ergonomia (z greckiego ergon = "praca" i nomos = "prawo, zasada") to nauka o projektowaniu miejsc pracy, produktów i środowisk pracy w celu dopasowania do ludzkich potrzeb. Celem ergonomii jest zoptymalizowanie systemów pracy tak, aby idealnie dostosowywały się do fizycznych i psychicznych potrzeb ludzi. Promuje to zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.

Rodzaje ergonomii

Międzynarodowe Stowarzyszenie Ergonomii (IEA) podkreśla, że tylko interdyscyplinarne podejście łączące ergonomię fizyczną, ergonomię poznawczą i ergonomię organizacyjną prowadzi do prawdziwie humanitarnych warunków pracy. Te trzy filary ergonomii w miejscu pracy uwzględniają postawę i sekwencje ruchów, a także procesy umysłowe, organizację pracy i środowisko społeczne.

Ergonomia fizyczna

Ergonomia fizyczna zajmuje się optymalnym projektowaniem warunków pracy, biorąc pod uwagę postawę, sekwencje ruchów i unikanie obciążenia fizycznego. Ważnymi czynnikami są tu na przykład prawidłowa wysokość chwytaka, ergonomiczna waga podczas podnoszenia i przenoszenia ładunków oraz stosowanie ergonomicznych uchwytów i odpowiedniego ergonomicznego sprzętu roboczego. Takie środki pomagają zapobiegać bólom pleców, wadom postawy i zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym i są przedmiotem niemieckiego rozporządzenia w sprawie miejsca pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ergonomia poznawcza

Ergonomia kognitywna ma na celu zmniejszenie stresu psychicznego i psychologicznego, który może być spowodowany takimi czynnikami jak presja wydajności, zmęczenie lub złożone procesy pracy. Szczególnie ważne są tu takie aspekty, jak ergonomia oprogramowania, łatwość obsługi oraz zapobieganie błędom dzięki odpowiedniemu uwzględnieniu czynnika ludzkiego. Pomaga to również zmniejszyć stres i obciążenie psychiczne w miejscu pracy, a tym samym poprawić samopoczucie psychiczne.

Ergonomia organizacyjna

Ergonomia organizacyjna zajmuje się projektowaniem procesów pracy i godzin pracy w celu umożliwienia zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz uniknięcia nadmiernych lub niewystarczających wymagań. Modele elastycznego czasu pracy, środki takie jak szkolenia mindfulness, projektowe przerwy i promocja zdrowia w miejscu pracy (BGM), w tym kursy sportowe, promują motywację i zadowolenie pracowników. Dodatkowe korzyści, takie jak opieka nad dziećmi w miejscu pracy lub inne świadczenia dla pracowników, również stanowią wsparcie dla pogodzenia życia zawodowego i prywatnego.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.