Schmalz

Savunma Endüstrisi için Vakum Teknolojisi

Zorlu Taşıma Görevleri için Güvenli Çözümler

Savunma sanayisinde imalat süreçleri; güvenlik, hassasiyet ve kalite açısından en yüksek standartları gerektirir. Sipariş hacimleri arttıkça, verimlilik de kritik bir başarı faktörü haline gelmektedir. Buna bağlı olarak; modern, ergonomik ve süreç güvenilirliği yüksek taşıma çözümlerine duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor

İster ağır zırhlı çelik levhalar, balistik saclar ve mühimmat kutuları, ister büyük yapısal bileşenler, kaynaklı araç bölümleri, koruma sistemleri parçaları veya hassas montaj grupları olsun: Schmalz, amaca yönelik taşıma çözümleriyle süreçlerin sorunsuz ilerlemesini sağlar.

Çok çeşitli iş parçası geometrilerine ek olarak, metaller, seramikler, polimerler ve zırhlı cam gibi kompozit malzemeler, ahşap ve karton gibi doğal ve fiber malzemelerin yanı sıra optik veya yarı iletken fonksiyonel malzemeler gibi çeşitli özel malzemeler de dahil olmak üzere geniş bir malzeme yelpazesini kapsıyoruz. Bu, üretim ve lojistik işlemlerinizin güvenli ve istikrarlı bir şekilde devam etmesini sağlar.

Schmalz, sertifikalı kalite ve tam olarak sektörün gerekliliklerine göre uyarlanmış çözümler anlamına gelir. Manuel ve otomatik taşıma sistemlerimiz, tüm üretim süreci boyunca ergonomik, güvenli ve hasarsız kaldırma, konumlandırma ve taşıma imkânı sunar.

Anahtar teslim tedarikçiniz olarak, ilk konsept aşamasından güvenli işletime kadar her adımda yanınızdayız: Sahada proje başlangıcından mühendislik, CAD tasarımı ve montaja, devreye almaya; düzenli güvenlik kontrollerinden eğitim ve sürekli servise kadar her süreçte destek veriyoruz. Sonuç ise maksimum operasyonel güvenilirliğe sahip, tam entegre ve kullanıma hazır bir çözümdür.

Ürün sorgulama

Neyin önemli olduğunu biliyoruz.

Schmalz, sertifikalı kalite ve savunma endüstrisinin gerekliliklerine tam olarak uyarlanmış çözümler anlamına gelir. Gerçek bir tek noktadan çözüm sağlayıcı olarak, ilk konseptten güvenli operasyona kadar sizi destekliyoruz. Taşıma sistemleri, her adımda ergonomik, üretken ve güvenli olmak üzere somut süreç verimliliği sağlar.

Daha fazlasını öğrenin!

Schmalz size savunma sanayi için doğru çözümü sunuyor

Tek tek alanlara tıklayın ve daha fazlasını öğrenin.

1
Manuel Taşıma
Güvenli ve Ergonomik Taşıma için Çözümler
2
Otomatik Taşıma
Güvenli ve otomatik taşıma için çözümler
Manuel Taşıma

50 kilograma kadar hızlı toplama

Mühimmat kutuları ve elektronik modüller gibi 50 kg'a kadar olan iş parçalarının hızlı bir şekilde toplanması için vakumlu hortumlu kaldırıcı JumboFlex, yüksek verim ve ergonomik operasyon sağlar. Uygun bir vinç sistemi ile sabit bir çözüm olarak veya esnek bir şekilde mobil bir birim olarak kullanılabilir, depolar ve montaj ortamları için idealdir.
 
Milimetrik hassasiyette konumlandırma gerekliliği olduğunda, Smart Hoist Neo 30 portföyü mükemmel bir şekilde tamamlar: sensör tabanlı kontrolü en küçük manuel kuvveti bile hassas kaldırma hareketlerine dönüştürürken, akülü çalışma maksimum mobilite sağlar.

 

Bir bakışta önemli avantajlar:

  • Hızlı istifleme ve istiften çıkarma
  • Fiziksel zorlanma olmadan ergonomik çalışma
  • Sabit veya mobil kullanım
  • Sensör kontrollü hareket sayesinde maksimum hassasiyet

____________________________________________________________________________________________________________________________

Güvenli zor görev taşıma 2.000 kilograma kadar

Ahşap sarkaçlı ambalajlar, zırhlı çelik plakalar, silah sistemi komponentleri, sac paneller, borular veya plastik iş parçaları dahil olmak üzere 2.000 kg'a kadar ağır savunma bileşenlerinin güvenli ve ergonomik olarak taşınması için VacuMaster serisinden vakumlu kaldırma cihazları çeşitli konfigürasyonlarda mevcuttur. Kolon, duvar, gezer köprülü veya portal vinçlerle kombine edilerek büyük yüklerin güçlü ancak kontrollü bir şekilde taşınmasını sağlar.
 
Ağır komponentlerin hassas, sensör kontrollü hareketini gerektiren görevler için Binar Handling Quick-Lift sistemleri ek bir seçenek sunar: 600 kg ağırlığa kadar yüklerin hassas ve doğru bir şekilde konumlandırılmasını sağlar,
Örneğin motor komponentlerinin veya yapısal parçaların montajında.

 

Bir bakışta önemli avantajlar:

  • Ağırlığı 2 tona kadar olan ağır yüklerin güvenli bir şekilde taşınması
  • Dikey ve yatay hareket
  • Ağır komponentlerin hassas hizalanması
  • Her ortam için özel vinç çözümü

________________________________________________________________________________________________________________________

Destekli kaldırma destekleri

Tekrarlayan başüstü çalışmalar veya yere yakın kaldırma görevleri için, üst vücudu destekleyen Exoskeleton MATE UTB ve öne eğilmeyi destekleyen Exoskeleton NEXO Pro hedefe yönelik rahatlama sağlar. Tek başına bir sistem olarak veya diğer kaldırma çözümleriyle birlikte ergonomik performansı artırır ve fiziksel zorlanmayı azaltırlar.

Bir bakışta önemli avantajlar:

  • Genel giderler ve düşük seviyeli görevler için hedeflenmiş destek
  • Tek başına çözüm veya entegre bir çözüm olarak

Savunma Sanayi için Ürün Önerileri

Otomatik Taşıma

Akıllı cobot otomasyonu: ön sıralama yerine bin picking

Modern savunma üretiminde, cobot'lar ve akıllı vakumlu gripper sistemleri, mühimmat komponentleri ve savunma parçalarının taşımasında devrim yaratıyor. Entegre vakum üretimi olan cobot, manuel ön sıralama olmaksızın kartuşları veya metal levha bileşenlerini doğrudan konteynerlerden otonom olarak alır. Akıllı vakumlu gripper sistemleri, optik tanıma sistemleri ve cobot'larla bağlantı halinde kendi kendine yeterli şekilde çalışır ve örneğin sıralama işlemlerini, hazırlama sistemlerinde depolamayı veya işleme makinelerine hassas yerleştirmeyi üstlenir.

Bir bakışta avantajlar:

  • Doğrudan organize edilmemiş konteynerlerden otonom bin picking
  • Vakumlu tutucular kullanarak hassas sıralama ve konumlandırma
  • Akıllı vakumlu gripper sistemleri sayesinde artan verimlilik
  • Çok çeşitli uygulamalar ve iş parçaları için ölçeklenebilir cobot taşıma çözümleri

____________________________________________________________________________________________________________________________

Ağır kasaların otomatik paletleme için vakumlu alan gripper sistemleri

Vakumlu alan gripper sistemleri, ağır karton kutuların ve mühimmat kasalarının katman katman veya tek tek güvenli bir şekilde taşınmasını otomatikleştirir. Sistem pozisyonları otomatik olarak algılar, mal katmanlarını hassas bir şekilde kaldırır ve yüke zarar vermeden paletlere yerleştirir. Otomatik işlem devamlı olarak çalışır: alan gripper sistemleri farklı iş parçası boyutlarına ve ağırlıklarına esnek bir şekilde uyum sağlar ve yeniden işleme gerek kalmadan verimli paletleme ve paletten çıkarma işlemlerini sağlar. Merkezi veya merkezi olmayan vakum üretimi kesintisiz işlemleri garanti eder.

Bir bakışta avantajlar:

  • Tüm ürün katmanlarının veya münferit birimlerin tam otomatik paletleme işlemi
  • Kırılgan iş parçalarında bile hasar görmeden güvenli ve hassas taşıma
  • Üniversal tutucu sistemleri değişen ürünlere uyum sağlar
  • Optimum entegrasyon kabiliyeti için bireysel, müşteriye özel dizayn

Savunma Sanayi için Ürün Önerileri

Belgeler

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git