Schmalz

Manipolazione manuale • Metallo / Lamiera • Fogli di lamiera • Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic per il carico orizzontale di macchine CNC con lamiere

Nell'ambito della creazione di un centro di lavorazione a CNC con cui vengono tagliate le lamiere, si può agevolare il carico di un impianto con lamiera sottile. A causa del peso di oltre 200 kg e del formato di 2500 x 1250 mm (lunghezza x larghezza), l'impianto poteva essere caricato solo con un grande impiego di personale. Un'aspirazione senza danni delle lamiere era molto importante per l'azienda.

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic è ideale per la movimentazione di lamiere da parte di una sola persona. L'ausilio di sollevamento convince con la sua staffa di comando che consente un lavoro senza rischi per la salute, grazie alla disposizione ergonomica degli elementi di comando. Il sollevatore VacuMaster Basic può sollevare carichi fino a 250 kg e garantisce la massima sicurezza anche in caso di caduta di corrente, grazie al suo dispositivo di allarme acustico e al grande serbatoio a vuoto. Il procedimento di tenuta viene realizzato con la più moderna tecnologia del vuoto, per cui le lamiere non vengono assolutamente danneggiate. Con la gru girevole a colonna SK si copre una grande area di lavoro grazie a un angolo di rotazione di 270° e si completa la movimentazione in modo ottimale.

Mostra di più
Inchiesta sul prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello