Schmalz

Manipulación manual • Metal / Chapa • Chapa • Elevadores por vacío VacuMaster Basic

Aparato elevador por vacío VacuMaster Basic para la alimentación horizontal de máquinas CNC con tableros de chapa

Con la adquisición de un centro de mecanizado CNC, con el que se recortan los tableros de chapa, se puede simplificar la alimentación de la instalación con chapa fina. Debido al peso de más de 200 kg y al formato de 2.500 mm x 1.250 mm (longitud x anchura), la alimentación de la instalación se podría realizar sólo con gran número de personal y manualmente. Para la empresa era muy importante que las planchas se aspiraran sin que sufrieran ningún tipo de deterioro.

El aparato elevador por vacío VacuMaster Basic es adecuado para la manipulación de tableros de chapa mediante una sola persona. Este auxiliar de elevación convence por su asa de manejo, en la que la disposición ergonómica de los elementos de mando permite un trabajo sin agotamiento para el personal. El aparato elevador VacuMaster Basic puede levantar cargas de hasta 250 kg y, gracias a su dispositivo de aviso acústico y a su gran acumulador de vacío, garantiza la seguridad correspondiente también en caso de fallo en el suministro de corriente. El proceso de sujeción se realiza mediante una moderna técnica de vacío, por lo que las chapas no sufren ningún tipo de deterioro. Con la pluma giratoria de columna SK se cubre una gran área de trabajo gracias a su ángulo de giro de 270°, redondeando óptimamente la solución de manipulación.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta