Schmalz

Tecnologia del vuoto per il settore alimentare

Flessibilità e conformità alla FDA per la manipolazione degli alimenti

La tecnologia del vuoto è diventata parte integrante dell'industria alimentare odierna. Il vuoto non è importante solo per il confezionamento ermetico degli alimenti, ma svolge un ruolo cruciale anche nelle fasi precedenti, come la selezione dei prodotti sui nastri trasportatori, il trasferimento o l'imballaggio.

Tecnologia del vuoto per l'automazione

Per gestire con flessibilità un'ampia varietà di prodotti alimentari come muffin, waffle, biscotti, cioccolatini e persino uova, le ventose devono essere in grado di adattarsi in modo flessibile alle caratteristiche della superficie di ciascun prodotto. In questo modo si evitano perdite e si garantisce un trasferimento sicuro e veloce dei prodotti.

Nell'industria alimentare, i materiali della ventosa devono essere in grado di evitare la contaminazione dei prodotti alimentari. Le ventose Schmalz per l'industria alimentare sono prodotte con materiali conformi alla FDA e sono conformi al Regolamento CE n. 1935/2004.

Sollevatori a vuoto e sistemi gru

I sollevatori tubo a vuoto ergonomici ottimizzano il flusso di materiale in ogni fase del processo dell'industria alimentare, sia durante il prelievo di materie prime confezionate, sia durante la lavorazione e la produzione del prodotto finale, sia durante l'imballaggio e la spedizione.

Grazie ai materiali approvati dalla FDA e al design conforme alle GMP (Good Manufacturing Practice), i nostri sollevatori tubo a vuoto sono adatti anche all'uso in ambienti con presenza di umidità e requisiti igienici e soddisfano le severe esigenze dell'industria alimentare.

Inchiesta sul prodotto

Nuovo

mGripedia: La piattaforma applicativa centrale per l'automazione alimentare

Scoprite le molteplici possibilità di applicazione della pinza di presa mGrip sulla nostra piattaforma applicativa mGripedia. Scoprite voi stessi attraverso numerosi esempi pratici e sperimentate come la pinza di presa a dita sia flessibile, igienica e affidabile per la manipolazione di un'ampia varietà di prodotti, forse anche la vostra!

Aspettiamo con ansia:

  • video illustrativi di oltre 100 esempi di impiego pratico con più di 70 prodotti diversi
  • Facile filtro in base al pezzo da lavorare
  • Possibilità di contatto diretto con i nostri esperti
Visita ora mGripedia

Schmalz vi offre la soluzione giusta per l'industria alimentare

Cliccate sulle singole superfici e scopritene di più.

1
Tecnologia del vuoto per l'automazione
2
Sollevatori a vuoto e sistemi gru
Tecnologia del vuoto per l'automazione

Esigenze per la tecnologia del vuoto

Nessuna contaminazione alimentare
I materiali utilizzati devono essere conformi alla FDA e al regolamento CE n. 1935/2004. Le ventose Schmalz in materiale SI, SI-HD e SI-MD sono adatte alla manipolazione di alimenti.

Ventose rilevabili in metallo
Le ventose in silicone SI-MD (metal detector) sono particolarmente adatte al contatto diretto con gli alimenti. Il materiale SI-MD contiene una piccola quantità di ossido di metallo, che viene riconosciuto dai metal detector disponibili in commercio. Se la ventosa entra nella vaschetta, viene rapidamente rilevata. Questo aiuta a prevenire la contaminazione degli alimenti

Adattamento alla consistenza della superficie
Alimenti dello stesso tipo, come le praline di cioccolato con o senza guarnizione o decorazioni, spesso differiscono per forma e consistenza della superficie. La ventosa utilizzata deve essere sufficientemente flessibile da adattarsi a queste variazioni per evitare perdite e afferrare saldamente l'alimento.

Aspirare i componenti del cibo secco
Durante la manipolazione di alimenti secchi, le singole briciole vengono ripetutamente aspirate nella pinza di presa. Per evitare la contaminazione della pinza di presa e di altri alimenti, le briciole devono essere rimosse correttamente. Offriamo una soluzione anche per questo.

Pulizia della pinza di presa
Per evitare la contaminazione degli alimenti, si raccomanda di pulire regolarmente le pinze di presa. A tale scopo è necessario utilizzare detergenti innocui.

Raccomandazioni sui prodotti per il settore alimentare

Sollevatori a vuoto e sistemi gru

Esigenze per la tecnologia del vuoto

Merci in entrata: Scarico, selezione, stoccaggio

  • Flessibilità e dinamicità nella movimentazione di vari contenitori come sacchi, secchi, secchielli, secchielli, taniche o scatole di cartone
  • Movimentazione rapida e precisa, senza danneggiare i contenitori, per evitare la contaminazione e il deterioramento dei materiali.
  • Pulizia regolare e facile delle superfici di scarico e stoccaggio e delle attrezzature di lavoro

Movimentazione in superfici igieniche

  • Trasporto delle materie prime per la pesatura, il dosaggio e l'alimentazione di impastatrici e miscelatori
  • Trasporto igienico dei prodotti intermedi alle macchine di lavorazione a valle
  • Carico e scarico di contenitori in conformità alla norma DIN 55423 con carne fresca o prodotti finiti
  • Conformità alle esigenze GMP (Good Manufacturing Pratice)

Moviemntazione in superfici a prova di esplosione

  • Carico sicuro di macchine impastatrici o miscelatrici con contenitori contenenti polveri combustibili come farina, zucchero, latte in polvere o spezie.
  • Conformità alle direttive ATEX e IECEx
  • Schmalz offre diverse soluzioni gru adatte a questa superficie di applicazione: free standing, montaggio a parete, aggancio a colonne esistenti o sistemi gru a colonna

Merci in uscita: Imballaggi e spedizioni

  • Posizionamento rapido e preciso di scatole di cartone, casse o sacchi su pallet
  • Imballaggio di fine linea: Sollevamento di prodotti in scatole di cartone o casse
  • Trasferimento di prodotti imballati e picking per la spedizione

Raccomandazioni sui prodotti per il settore alimentare

Documenti

Brochure: Igiene e sicurezza nella manipolazione degli alimenti

Due brochure presentano soluzioni collaudate per la movimentazione sicura ed ergonomica dei prodotti alimentari in ogni fase del processo. Che si tratti di sollevamento manuale o di presa automatizzata, la tecnologia del vuoto sostiene i processi critici per l'igiene e soddisfa gli standard più elevati in materia di materiali e lavorazione.

Scaricate subito le brochure per saperne di più.

Tecnologia del vuoto per l'automazione Sollevatori a vuoto e sistemi gru

Videos

Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.

Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello