Schmalz

Tecnología del vacío para la industria alimentaria

Manipulación de alimentos flexible y conforme a la FDA

La tecnología del vacío se ha convertido en parte integrante de la industria alimentaria actual. El vacío no sólo es importante para el envasado hermético de alimentos, sino que también desempeña un papel crucial en fases anteriores como la clasificación de productos en cintas transportadoras, su traslado o su envasado.

Tecnología del vacío para la automatización

Para manipular con delicadeza una amplia variedad de alimentos como magdalenas, gofres, galletas, bombones o incluso huevos, las ventosas deben poder adaptarse con flexibilidad a las características de la superficie de cada producto. Así se evitan fugas y se garantiza una transferencia segura y rápida del producto.

En la industria alimentaria, las mayores exigencias se plantean a los materiales de ventosa para evitar la contaminación de los productos alimenticios. Las ventosas de vacío de Schmalz para la industria alimentaria se fabrican con materiales conformes a la FDA y cumplen el Reglamento CE nº 1935/2004.

Elevadores por vacío y sistemas de grúa

Los elevadores por vacío ergonómicos optimizan el flujo de material en todas las fases del proceso de la industria del alimento, ya sea durante la recogida de materias primas envasadas, el procesamiento y la producción del producto final, o el envase y el envío.

Gracias a los materiales aprobados por la FDA y al diseño conforme a las GMP (Buenas Prácticas de Fabricación), nuestros elevadores por vacío también son adecuados para su uso en superficies húmedas e higiénicas exigentes y cumplen las estrictas exigencias de la industria alimentaria.

Consultas de productos

Nuevo

mGripedia: La plataforma central de aplicaciones para la automatización alimentaria

eacute;nica y fiable que es la garra de dedos para el handling de una gran variedad de productos, ¡quizás incluso el suyo!

No se lo pierda:

  • Vídeos ilustrativos de más de 100 ejemplos prácticos de utilización con más de 70 productos diferentes
  • Filtrado sencillo en función de su pieza de trabajo
  • Posibilidades de contacto directo con nuestros expertos
Visite mGripedia ahora

Schmalz le ofrece la solución perfecta para la industria alimentaria

Haga clic en cada área y obtenga más información.

1
Tecnología del vacío para la automatización
2
Elevadores por vacío y sistemas de grúa
Tecnología del vacío para la automatización

Exigencias de la tecnología de vacío

No contaminar los alimentos
Los materiales utilizados deben ser conformes a la FDA y cumplir el Reglamento CE nº 1935/2004. Las ventosas de Schmalz de los materiales SI, SI-HD y SI-MD son aptas para la manipulación de alimentos.

Ventosas detectables por metal
Las ventosas de silicona SI-MD (metal detectable) son especialmente adecuadas para el contacto directo con alimentos. El material SI-MD contiene una pequeña cantidad de óxido de metal, que es detectado por los detectores de metales disponibles en el mercado. Si la ventosa entra en la bandeja, se detecta rápidamente. Esto ayuda a evitar la contaminación de los alimentos.

Adaptación a la textura de la superficie
Los alimentos los bombones de chocolate con o sin cobertura o decoraciones, suelen diferir en forma y textura de la superficie. La ventosa utilizada debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a estas variaciones con el fin de evitar fugas y sujetar firmemente el alimento.

Aspiración de componentes de alimentos secos
Al manipular alimentos secos, las migas individuales se aspiran repetidamente en la garra. Para evitar la contaminación de la garra y de otros alimentos, las migas deben eliminarse correctamente. También ofrecemos una solución para ello.

Limpieza de la garra
Para evitar la contaminación de los alimentos, se recomienda limpiar regularmente las garras de succión. Para ello deben utilizarse productos de limpieza inocuos.

Recomendación de productos para la industria alimentaria

Elevadores por vacío y sistemas de grúa

Exigencias para la tecnología del vacío

Entrada de mercancías: Descarga, clasificación, almacenamiento

  • Manipulación flexible y dinámica de diversos productos como sacos, cubos, garrafas, bidones o cajas de cartón
  • Manipulación rápida y precisa sin dañar las piezas para evitar la contaminación y el deterioro de las materias primas
  • Limpieza fácil y regular de las superficies de descarga y almacenamiento y de los equipos de trabajo

Manipulación en superficies higiénicas

  • Transporte de materias primas para pesaje, dosificación y alimentación de amasadoras y mezcladoras
  • Transporte higiénico de productos intermedios a las máquinas de procesamiento posteriores
  • Carga y descarga de contenedores conforme a la norma DIN 55423 con carne fresca o productos acabados
  • Cumplimiento de las exigencias de las buenas prácticas de fabricación (BPF)

Manipulación en superficies antideflagrantes

  • Carga segura de máquinas amasadoras o mezcladoras con contenedores que contengan polvos combustibles como harina, azúcar, leche en polvo o especias.
  • Cumplimiento de las directivas ATEX y IECEx
  • Schmalz ofrece diferentes soluciones de grúa adecuadas para esta superficie de aplicación: montaje libre, montaje en pared, sujeción de columna existente o sistemas de puente grúa.

Salida de mercancías: Envasado y expedición

  • Colocación rápida y precisa de cajas de cartón, cajas o sacos en palets
  • Envasado de final de línea: Elevación de productos a cajas de cartón o cajones
  • Transferencia de productos embalados y preparación de pedidos para su envío

Recomendación de productos para la industria alimentaria

Documentos

Folletos: Higiene y seguridad en el handling de alimentos

Dos folletos shwocase soluciones probadas para un handling seguro y ergonómico de alimentos en todas las fases del proceso. Tanto si se trata de elevación manual como de agarre automatizado, la tecnología del vacío apoya los procesos críticos desde el punto de vista de la higiene y cumple las normas más exigentes en materia de materiales y procesamiento.

Descargue folletos ahora para obtener más información.

Tecnología del vacío para la automatización Elevadores por vacío y sistemas de grúa

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta