Schmalz

Gıda Endüstrisi için Vakum Teknolojisi

Esnek ve FDA uyumlu gıda taşıma

Vakum teknolojisi günümüz gıda endüstrisinin ayrılmaz bir bölümü haline gelmiştir. Vakum sadece gıda ürünlerinin hermetik ambalajlanması için önemli değildir, aynı zamanda ürünlerin konveyör bantlar üzerinde sıralanması, aktarılması veya ambalaja yerleştirilmesi gibi daha önceki aşamalarda da çok önemli bir rol oynar.

Otomasyon için vakum teknolojisi

Kekler, waffle'lar, kurabiyeler, çikolatalar ve hatta yumurtalar gibi çok çeşitli gıda ürünlerini nazikçe taşımak için vantuzların her bir ürünün yüzey özelliklerine esnek bir şekilde uyum sağlayabilmesi gerekir. Bu, vakum kaçağını önler ve güvenli ve hızlı ürün aktarımı sağlar.

Gıda endüstrisinde, gıda ürünlerinin kirlenmesini önlemek için vantuz malzemelerine en yüksek talepler getirilmektedir. Gıda endüstrisi için Schmalz vakumlu vantuzlar FDA uyumlu malzemelerden imal edilmiştir ve 1935/2004 sayılı EC Yönetmeliğine uygundur.

Vakumlu kaldırıcılar ve vinç sistemleri

Ergonomik vakumlu kaldırıcılar, ister paketlenmiş hammaddelerin toplanması, ister nihai ürünün işlenmesi ve üretimi, ister ambalajlama ve nakliye sırasında olsun, gıda endüstrisi sürecinin her aşamasında malzeme akışını optimize eder.

FDA onaylı malzemeler ve GMP uyumlu dizayn (İyi Üretim Uygulamaları) sayesinde vakumlu kaldırıcılarımız zorlu ıslak ve hijyenik alanlarda kullanım için de uygundur ve gıda endüstrilerinin katı gerekliliklerini karşılar.

Ürün sorgulama

Yeni

mGripedia: Gıda Otomasyonu için Merkezi Uygulama Platformu

Parmak tutucu mGrip'in çok yönlü uygulama olanaklarını uygulama platformumuz mGripedia'da keşfedin. Çok sayıda pratik örnekle kendiniz görün ve parmak tutucunun çok çeşitli ürünleri ne kadar esnek, hijyenik ve güvenilir bir şekilde taşıdığını deneyimleyin - belki sizinki bile!

Dört gözle bekleyin:

  • 100’den fazla pratik uygulama örneği ve 70’ten fazla farklı ürünün açıklayıcı videoları

  • Kendi iş parçanıza göre filtreleme

  • Uzmanlarımıza ulaşmak için doğrudan iletişim seçenekleri

Şimdi mGripedia'yı ziyaret edin

Schmalz size gıda endüstrisi için sağ çözümleri sunuyor

Tek tek alanlara tıklayın ve daha fazlasını öğrenin.

1
Otomasyon için Vakum Teknolojisi
2
Vakumlu Kaldırıcılar ve Vinç Sistemleri
Otomasyon için Vakum Teknolojisi

Vakum Teknolojisi için Gereklilikler

Gıda kontaminasyonu yok
Kullanılan malzemeler FDA uyumlu olmalı ve 1935/2004 sayılı EC Yönetmeliğine uygun olmalıdır. SI, SI-HD ve SI-MD malzemelerinden yapılmış Schmalz vantuzları gıda taşıma için uygundur.

Metal algılanabilir vantuzlar
Metal algılanabilir silikon SI-MD'den yapılmış vantuzlar özellikle gıda ile doğrudan temas için uygundur. SI-MD malzemesi, piyasada mevcut metal dedektörleri tarafından tanınan az miktarda metal oksit içerir. Vantuz tepsiye girerse, hızlı bir şekilde algılanır. Bu, gıdaların kirlenmesini önlemeye yardımcı olur

Yüzey dokusuna adaptasyon
Çikolatalı pralinler gibi aynı tipten yiyecekler, tepesi veya süslemeleri olsun veya olmasın, genellikle şekil ve yüzey dokusu bakımından farklılık gösterir. Vakum kaçağını önlemek ve gıdayı güvenli bir şekilde kavramak için kullanılan vantuzun bu adaptasyonlara uyum sağlayacak kadar esnek olması gerekir.

Kuru gıda bileşenlerinin vakumlanması
Kuru gıdalarla taşıma sırasında, tek tek kırıntılar tutucunun içine tekrar tekrar vakumlanır. Tutucunun ve diğer gıda maddelerinin kirlenmesini önlemek için kırıntıların uygun şekilde çıkarılması gerekir. Bunun için de bir çözüm sunuyoruz.

Tutucunun temizlenmesi
Gıdanın kirlenmesini önlemek için emme tutucularının düzenli olarak temizlenmesi önerilir. Bu amaçla zararsız temizlik maddeleri kullanılmalıdır.

Gıda Endüstrisi için Ürün Tavsiyesi

Vakumlu Kaldırıcılar ve Vinç Sistemleri

Vakum Teknolojisi için Gereklilikler

Gelen mallar: Boşaltma, sıralama, depolama

  • Sırt çantası, kova, sürahi, varil veya karton kutu gibi çeşitli konteynerlerin esnek ve dinamik taşınması

  • Hammaddelerin kirlenmesini ve bozulmasını önlemek için kaplara zarar vermeden hızlı ve hassas taşıma

  • Boşaltma ve depolama alanları ve çalışma teçhizatının düzenli ve kolay temizliği

Hijyenik alanlarda taşıma

  • Tartım, dozajlama ve yoğurma ve karıştırma makinelerini beslemek için malzemelerin taşınması

  • Ara ürünlerin sonraki işlem makinelerine hijyenik şekilde taşınması

  • DIN 55423 uyarınca konteynerlerin taze et veya bitmiş ürünlerle yüklenmesi ve boşaltılması

  • GMP gerekliliklerine uygunluk (İyi Üretim Uygulamaları)

Patlamaya dayanıklı alanlarda taşıma

  • Yoğurma veya karıştırma makinelerinin un, şeker, süt tozu veya baharat gibi yanıcı tozlar içeren kaplarla güvenli bir şekilde yüklenmesi

  • ATEX ve IECEx direktiflerine uygunluk

  • Schmalz, bu uygulama alanı için uygun çeşitli vinç çözümleri sunmaktadır: serbest duran, duvara monte, mevcut sütunlu vinç veya gezer vinç sistemleri

Giden mallar: Ambalajlama ve nakliye

  • Karton kutuların, kasaların veya sırt çantaları paletler üzerinde hızlı ve hassas konumlandırılması

  • Hat sonu ambalajlama: Ürünleri karton kutulara veya kasalara kaldırma

  • Paketlenmiş ürünlerin aktarılması ve sevkiyat için toplanması

Gıda Endüstrisi için Ürün Tavsiyesi

Belgeler

Broşürler: Gıda taşıma ve işleme sırasında hijyen ve güvenlik

İki broşür, sürecin her aşamasında gıda ürünlerinin güvenli ve ergonomik bir şekilde taşınması için kanıtlanmış çözümleri sergiliyor.  İster manuel kaldırma ister otomatik taşıma olsun, vakum teknolojisi hijyen açısından kritik süreçleri destekler ve en yüksek malzeme ve işleme standartlarını karşılar.

Daha fazla bilgi edinmek için broşürleri hemen indirin.

Otomasyon için vakum teknolojisi Vakumlu kaldırıcılar ve vinç sistemleri

Videolar

Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.

Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.