Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets • Vacuum Lifting Devices VacuMaster Basic

Vacuum Lifting Device VacuMaster Basic Ensures a High Degree of Work Safety when Handling Metal Plates

Loading a CNC punching laser machine used to be done by hand. This task required two to three people. As a general rule, the metal sheets weigh 150-190 kg and measure 2,000-3,000 x 1,000-1,500 mm (length by width). Even when they had enough people, the work was still very hard on the employees and did have an impact on their health.

The vacuum lifting device VacuMaster Basic is the ideal tool for handling sheet metal. Its ergonomic operator handle makes the work easier, without endangering the employees’ health. The operating units of the lifting aid are mounted directly on the handle and make it easy to use. With a maximum load of 190 kg, the lifting device VacuMaster Basic is perfectly suited for transporting metal sheets. The lifting device can be operated by one person alone. The electronic warning device ensures safety: it warns the employee in time in the event of a drop in pressure.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng