Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son técnicamente requeridas, mientras que otras ayudan a mejorar nuestro sitio web para usted.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
La capacidad de aspiración es el rendimiento de aspiración de ungenerador de vacío.
La carrera de la ventosa designa el efecto de elevación que seproduce en la ventosa durante el proceso de aspiración.
El caso de carga define la tarea de manipulación, es decir, lasecuencia de manipulación de una pieza.eines Werkstücks.
El coeficiente de ficción μ expresa la relación entre la fuerza defricción y la fuerza normal (fuerza de presión entre la ventosa yla pieza).
La dureza Shore es la dureza de elastómeros y plásticos.
El flujo es un volumen determinado de un medio que se mueve através de una sección transversal dentro de una unidad de tiempodeterminada.
El flujo nominal es el flujo máximo que puede fluir por un diámetrodeterminado.
Véase Fuerza de retención
La fuerza de retención es la fuerza de la que debe disponer unaventosa para agarrar una pieza
La fuerza normal es el componente de fuerza que se aplica verticalmentesobre una superficie.
La fuerza transversal es la fuerza que se aplica tangencialmentesobre una superficie e indica qué fuerza de fricción puede transmitirentre la ventosa y la pieza.
Una fuga es una falta de estanqueidad dentro del sistema devacío.
La función de ahorro de aire es la función de un eyector de ahorraraire comprimido durante la operación de manipulación.
Una grúa giratoria se utiliza para levantar y mover piezas de trabajo pesadas.
La histéresis indica una diferencia de presión entre dos puntos deconmutación y define así el estado de la señal de salida.
IO-Link es un sistema de comunicación
El litro normalizado es el estado gaseoso que rellena un litro a20°C y 1.013 mbar (estado normalizado).
Aumente la elevación y el movimiento de cargas pesadas de una manera saludable con los ergonómicos manipuladores de vacío.
Con los manipuladores ingrávidos de Schmalz se pueden manipular cargas pesadas de forma eficiente y ergonómica.
La posición de reposo de una válvula NC define el estado no accionado como „cerrada“ (Normally Closed).
La posición de reposo de una válvula NO define la posición de laválvula en estado no accionado como „abierta“ (Normally Open).
Véase NC-/NO-Posición de reposo
La presión enun vacío absoluto es de 0 bar.
La presión ambiental es la presión hidrostática que existente enun punto cualquiera.
La presión de referencia es la presión a la que se refiere unsensor.
La presión normalizada es la presión de la atmósfera bajo condicionesnormalizadas.
La presión relativa es el valor de presión referido a la presiónambiental.
El principio de Bernoulli describe la caída de presión de un fluidoprovocada.
El principio de Venturi describe la relación entre la presión dinámicay la presión estática del aire al fluir por un tubo.
El punto de conmutación es el punto en el que un interruptorcambia el estado de su señal de salida.
El radio de curvatura mínimo es el menor radio que se puedeagarrar de forma segura con una ventosa.
El rango de presión de control es el rango entre la mínima y la máxima presión de control admisible.
Véase capacidad de aspiración
La resistencia a la abrasión es la capacidad de resistencia de las ventosas (parte elastomérica) frente a las cargas mecánicas, especialmente la fricción.
La resistencia al flujo es una sección transversal de flujo reducidaen un tubo de vacío.
La salida de conmutación NPN define la configuración de unasalida de conmutación en la que el consumidor está conectadode forma fija con el polo positivo de la fuente de tensión deservicio.
La salida de conmutación PNP define la configuración de unasalida de conmutación en la que el consumidor está conectadode forma fija con la masa de la fuente de tensión de servicio.
La seguridad contra sobrepresión es la presión máxima que un cuerpo (por ejemplo, un acumulador o un filtro de vacío) puede soportar.
Los sistemas de sujeción se utilizan en máquinas CNC. Mediante el vacío, las piezas de trabajo se fijan firmemente a los sistemas de sujeción.
Los sistemas de vacío son dispositivos o pinzas en el ámbito de manipulación que se realizan por vacío.
Un sistema de vacío centralizado es un sistema en el que la generación de vacío se realiza de forma centralizada para todas las ventosas.
En un sistema de vacío descentralizado, el vacío se genera deforma descentralizada.
Los sistemas de elevación forman la base para una amplia variedad de procesos manuales y automáticos.
La tecnología NFC permite la comunicación sin contacto
La temperatura de la pieza es la temperatura de una pieza amanipular.
La temperatura de uso define el rango de temperatura en la queun producto se puede utilizar u operar.
La temperatura normalizada es la temperatura existente bajocondiciones normalizadas.
El tiempo de ciclo es el intervalo de tiempo en el que se completa una operación de manipulación repetida.
El tiempo de evacuación es el tiempo necesario para evacuar un volumen determinado a un valor de vacío necesario.
El tiempo de recuperación es el intervalo de tiempo durante elcual el producto no se utiliza o no se encuentra sometido a grandescargas.
El tiempo de ventilación es el tiempo necesario para eliminar elvacío de un sistema.
La técnica de agarre de Schmalz facilita los procesos internos en la manipulación manual y automatizada.
Los vacuestatos garantizan el funcionamiento de un circuito de vacío.
Se entiende por vacío o depresión un rango de presión que seencuentra por debajo de la presión ambiental.
El vacío elevado es el rango de vacío en el que la presión absoluta se encuentra entre 10-7 mbar y 10-3 mbar.
El vacío fino es el rango de vacío en el que la presión absoluta seencuentra entre 0,001 mbar y 1 mbar.
El vacío grosero es el rango de vacío en el que la presión absolutase encuentra entre 1 mbar y la presión atmosférica (1.013 mbar).
El volumen interno es el volumen de un cuerpo que se ha deevacuar en una operación de aspiración.
La válvula de flujo es una válvula que vigila automáticamente elflujo.
Es la válvula de inversión de un soplante. La válvula carga el sistemaalternando sobrepresión y depresión