혼자서 300킬로그램을 들어 올릴 수 있는 사람은 아무도 없다는 것은 누구나 알고 있습니다. 하지만 그보다 더 작은 무게도 근골격계에 큰 부담을 줄 수 있다는 사실을 아는 사람은 거의 없습니다. 하지만 물류업계 직원들은 하루에 총 몇 톤을 들어 올립니다. 우리는 이러한 부담을 덜어주고 싶습니다.∼ Mattias Lindh, 비즈니스 영역 처리 책임자

인체공학의 기본
인체공학의 기본
건강하고 생산적인 업무
인체공학은 모든 곳에 존재하는 주제입니다. 이 용어는 그리스어에서 유래되었으며 사람과 작업 환경 간의 최적의 상호 작용을 의미합니다. 인체공학적으로 설계된 업무공간은 어떤 모습일까요? 인체공학은 직원의 건강에 어떤 역할을 할까요? 그리고 숙련된 근로자 부족과 인체공학은 어떤 관련이 있을까요? 슈말츠는 이러한 인체공학의 기본을 매일 다루고 있습니다. 그리고 업무가 사람에게 최적으로 적응할 수 있도록 솔루션을 개발합니다. 그 반대가 아닙니다. 우리의 업무와 경험을 기꺼이 공유해 드리겠습니다.
인체공학이란 실제로 무엇을 의미할까요?
인체공학은 고대 그리스어 "에르곤"(일)과 "노모스"(법)로 구성된 언어적 구조입니다. 이 용어의 현대적 의미는 폴란드에서 시작되었습니다: 1857년 연구원이자 교수인 보이치에흐 야스트르첸보프스키(Wojciech Jastrzębowski)는 "인간공학의 개요"를 공식화하여 과학적 발견을 바탕으로 작업 과학을 창시했습니다. 목표는 피로 없이 일할 수 있는 최적의 조건을 만드는 것입니다. 이는 행동과 프로세스뿐만 아니라 환경을 의미합니다. 오늘날 이 용어는 신체적 측면뿐만 아니라 인지적 측면도 포함하므로 눈에 보이는 모든 것뿐만 아니라 단조로움, 멀티태스킹, 성과에 대한 압박과 같은 콘텐츠 관련 측면도 고려합니다. 인체공학은 안전, 생산성, 지속 가능성과 함께 수작업 처리의 네 가지 요소 중 하나입니다.
예방 및 산업 안전
안전화, 바닥 마커, 테라밴드의 공통점은 무엇일까요? 외부 보호 또는 체력 단련을 통해 사람들이 건강을 유지할 수 있도록 보장합니다. 육체적 작업의 영역에서는 입법자가 이러한 보호 및 예방 기능을 담당합니다.
1996년 8월, 독일에서는 새로운 산업안전보건법(ArbSchG)이 발효되었습니다. 이 법은 산업 안전 및 보건과 관련하여 고용주와 직원의 의무와 권리, 그리고 모니터링에 관한 사항을 규정하고 있습니다. ArbSchG의 목적은 직장에서의 사고와 질병을 예방하고 인간적인 근무 환경을 조성하는 것입니다. 이를 위해 고용주 또는 고용주가 지정한 권한 있는 사람은 필요한 산업 안전 조치를 도출하기 위해 위험 평가를 수행할 의무가 있습니다.
작업장에서 적재물을 수동으로 들어올리거나 운반, 이동, 당기기, 밀기 또는 내려놓아야 하는 모든 고용주와 직원은 ArbSchG의 틀 내에서 적재물 취급 조례(LasthandhabV)를 접하게 됩니다. 이 과정에서 정의된 지침 값을 초과하는 즉시 산업보건안전법에 따라 직원의 건강을 보호하기 위한 조치를 취해야 합니다. 참조 특성 방법은 체중, 운동 시간 또는 자세와 같은 측면을 고려하여 실제 물리적 작업 부하를 결정하고 평가하는 데 도움이 됩니다.
짐 들어올리기 및 운반
작업 교대 중 한 사람이 작업당 들어올리고 운반할 수 있는 최대 무게는 EU 지침 90/269/EEC에 명시되어 있습니다. 이러한 맥락에서 작업자의 나이와 성별, 작업 빈도는 중요한 요소로 작용합니다.
| 활동 | 성별 | 나이(년) | 교대 근무당 빈도에 따른 적정 하중(kg) | |
|---|---|---|---|---|
| 가끔 < 5% | 자주 > 10% | |||
| 들어올리기/운반 | 남성 | 15 - 18 | 35kg | 20kg |
| 19 - 45 | 55 kg | 30kg | ||
| > 45 | 45 kg | 25 kg | ||
| 여성 | 15 - 18 | 15 kg | 10kg | |
| 19 - 45 | 15kg | 10kg | ||
| > 45 | 15 kg | 10 kg | ||
올바른 자세는 인체공학적으로 올바른 작업에도 똑같이 중요합니다. 짐이 몸의 무게중심에서 멀어질수록 들어올리고 운반하는 데 더 많은 힘이 들기 때문입니다. "유효 하중"은 사람이 짐을 다룰 때 실제로 가해야 하는 무게의 힘을 나타냅니다.
수동 처리의 기본 원칙
진공 리프트는 기업이 산업안전보건법에 규정된 주의 의무를 이행하는 데 도움이 됩니다. 건강한 작업 환경을 조성하고 짐을 들어올리거나 운반할 때 발생할 수 있는 건강 손상 위험을 최소화합니다. 그러나 건강한 리프팅에는 인체공학보다 더 많은 것이 있습니다. 슈말츠는 리프팅 보조기구의 성공적인 사용을 위해 다음과 같은 네 가지 요소를 정의했습니다. 인체공학 외에도 안전, 생산성 및 지속 가능성입니다.
슈말츠의 진공 리프팅 장치는 현행 안전 표준 및 지침을 준수하며, 많은 경우 이를 뛰어넘습니다. 명확한 색상과 기호 언어, 직관적인 작동 개념, 청각적 경고 신호는 작동 오류를 방지합니다.
안전은 생산성에도 긍정적인 영향을 미칩니다. 안전하고 인체공학적으로 설계된 작업은 지속적인 성과를 가져다주기 때문입니다. 당사의 리프팅 보조장치는 매우 민감하여 사용자가 공작물을 정확하게 배치할 수 있습니다. 또한 진공을 이용한 그립 원리는 공작물 표면을 보호하고 손상을 방지합니다.
슈말츠는 지속 가능성을 최우선으로 생각합니다: 슈말츠의 제품은 높은 품질과 긴 서비스 수명을 위해 설계되었습니다. 생산 과정에서 재생 에너지 사용, 에너지 절약형 생산 공정, 분리 및 재활용이 가능한 소재를 사용합니다. 마모 부품은 쉽게 교체할 수 있습니다. 지속 가능한 작동을 위해 다양한 흡입 용량의 진공 제너레이터와 장치를 켜고 끌 수 있는 무선 리모컨을 제공합니다.
뛰어난 인체공학적 설계: AGR 품질 인증
인체공학적으로 설계된 작업 장비는 근골격계 질환의 예방과 치료에 중요한 도구입니다. 독일의 가장 큰 두 허리 훈련 협회와 협력하여 건강한 허리를 위한 캠페인인 AGR(Aktion Gesunder Rücken)은 작업 장비 조달 시 방향을 제시하는 역할을 하는 승인 마크를 제정했습니다. 승인 마크가 부착된 모든 제품은 상세한 인증 절차를 거쳤습니다.
슈말츠의 진공 리프팅 장치는 AGR 품질 인증을 받았습니다. 다양한 의료 분야의 전문가로 구성된 독립적인 패널은 진공 리프팅 장치가 인체공학적으로 올바른 자세로 하중을 들어올리고 사용자가 척추와 허리에 무리가 가지 않는 방식으로 작업할 수 있도록 도와준다는 사실을 확인했습니다. 또한 사용자에게 동기를 부여하고 업무 처리 속도를 높이며 병가 및 결근을 최소화합니다.

연락처
경기도 안양시 동안구 엘에스로116번길
118(안양2차 SKV1 센터), 503~507호
인체공학의 실천
인체공학 주제에 대한 자세한 정보

그리퍼가 차이를 만듭니다.
Aliaxis Deutschland GmbH의 생산 홀을 둘러보면 튜브 리프터 점보플렉스가 얼마나 다재다능한 제품인지 알 수 있습니다. 여러 대의 진공 리프터와 크레인이 일상적인 작업을 용이하게 합니다.

포크를 위한 무버
JYSK는 직원들이 건강하기를 바랍니다. 허리 통증을 예방하기 위해 이동식 점보플렉스 피커는 물류 창고에서 피킹을 용이하게 합니다.

인체공학적인 전체 컨셉
슈말츠는 dm-drogerie markt의 섬유 유통 센터를 위해 작업량이 증가함에 따라 인체공학적으로 요구 사항을 충족하는 효율적인 전체 컨셉을 개발했습니다.

승인 인장에 대한 자세한 정보
포럼에서 테스트 및 추천했습니다: 건강한 등 - 더 나은 생활 등록 협회 및 독일 등학교 연방 협회(BdR) 등록 협회.
테스트를 거친 모든 슈말츠 제품에 대한 개요와 승인 마크에 대한 자세한 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: 6, 27432 브레머보르데, Tel. 04761/92 63 580, www.agr-ev.de/en/